PN プチスリムサーキットブレーカ(コード短絡保護用瞬時付)のレビュー

12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-08-29
用途:
エアコンの200Vから100Vの切替え
対象商品:
45178384

元々付いていたサーキットブレーカーを200Vから100Vに変換する際に、取付時に誤って爪を破損したために交換しました。日東電工のブレーカーBoxのためメンテナンス性は良いのですが、気を付けて作業しないと取付の爪を破損してしまいます。100V-200Vの切替も簡単で工事も楽です。

1人が参考にしています
2022-06-04
用途:
12V130Ah大型容量バッテリー電源に、ヒューズ代わりに使用しています!!
対象商品:
45178341

12V130Ahの大型容量のバッテリーから、12Vの10Aの電源を使用していて、そのヒューズ代わりに使用しておりますが、ヒューズだとショートする度に、しょっちゅう、ヒューズ交換が必要でしたが、この、サーキットブレーカー使用により、20A超えると、ブレーカーが切れるので、大変重宝しております。大変満足しております。AC100V用ですが、DC12Vでも問題無く使用出来ています。ヒューズを交換する手前が、いらなくなり、大変このサーキットブレーカーには、重宝しております。

1人が参考にしています
2022-09-24
用途:
増設
対象商品:
45178384

どこにも在庫がなく、モノタロウさんに在庫があって助かりました。

徳谷設備 様2022-08-30
用途:
専用回路増設
対象商品:
45178384

他の商品と一緒に買うついでに在庫補充で購入しました。

2020-10-05
用途:
電気系の保全作業
対象商品:
45178357

オーナーより、回路数増の依頼が突然あり、たまたま当該の分電盤がプチスリム盤でした。
即納いただき、他の取り回しをすることなくきれいに収めることが出来ました。

2人が参考にしています
2018-08-15
用途:
分電盤の回路増設
対象商品:
45178384

電材屋がお盆休みで、モノタロウさんに注文しました。
非常に助かりました。値段も良心的だと思います。

有限会社 平澤工務店 様2024-02-22
用途:
サーキットブレーカーの交換
対象商品:
45178314

配線接続部分のネジを一回り太くして、圧着がしっかりできるようにしてもらいたい。
今のままだと、多少不安が残ります。

2018-05-05
用途:
古い車のメインフューズ代わりとして
対象商品:
45178341

スリムタイプの為、単品使用には配線のショートカットが必要でした。単品で使用する場合は他のシリーズをお勧めします。

1人が参考にしています
納田電気工業 様2017-11-13
用途:
分電盤の改造
対象商品:
45178384

良かったです
また使用機会があれば注文しようと思います

正木建設 様2014-07-28
用途:
船舶で
対象商品:
45178357

価格もさることながら商品が、次の日に届く 早さにも感激しました。また 購入します。

2014-08-21
用途:
回路増設
対象商品:
45178384

仕事先の分電盤が日東工業製。分電盤の増設には正規品が必要で注文。日数が掛かると思ったが、翌日に届き助かりました。

2014-07-28
用途:
船舶
対象商品:
45178357

価格もさることながら商品が、次の日に届く 早さにも感激しました。また 購入します。