HAS・HSAT HP形ホーム分電盤(ドアなし)のレビュー

平均満足度 4.39 (18件のレビュー)
商品レビューを投稿する
HAS・HSAT HP形ホーム分電盤(ドアなし) 日東工業
日東工業
3,798 / 税込 4,178
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
有限会社コバヤシ 様2023-11-14
用途:
新設コンテナハウスの配電用に新設
対象商品:
45183056

会社でコンテナハウスを追加設置しましたが、既設の配電箱が着いてない仕様だったので、コンテナハウスに標準的に設置されてるこの製品をチョイスしました。

2人が参考にしています
2024-01-18
用途:
受電分電盤の増設
対象商品:
45183031

主ベレーカーは無くフイーダー用ブレーカーが2台マウントされて充分満足

2023-01-24
用途:
DIYソーラー発電
対象商品:
45183031

忙しい電気工事士さんに工事をお願いしたので、部材は施主支給のため購入しました。
安価で見栄えも良く、良い商品です。

2021-05-11
用途:
エアコンコンセント工事
対象商品:
45183047

エアコン専用回線増設に使用。単相3線が使えてとても満足です。

2人が参考にしています
2019-10-01
用途:
キッチンカーの電源基に使用して居ます
対象商品:
45183056

コンパクトで、安価なところは満足です。
出来れば、漏電ブレーカーも組み込んだ
商品や、20Aタイプだけでは無く
15Aタイプが有れば、更に良いでしょう!

2019-12-07
用途:
エアコン設置に伴うブレーカーの増設
対象商品:
45183056

予想どうりの機能の製品で満足しており、現在設置して使用しています。

株式会社 トータルプランナー 様2019-11-27
用途:
非常時電源用の分電盤として
対象商品:
45183074

ホームセンター等で購入するより、安くて・早く届いて便利です。

鏡神社 様2018-11-04
用途:
屋外配線
対象商品:
45183031

ブレーカー1個分の空きスペースをコンパクトに収めて小型化すると良い商品と思う。15Aの商品と思っていたが20Aであった。

株式会社 トピア 様2018-02-02
用途:
電気工事
対象商品:
45183031

コード固定ねじの部分が簡単にかけた、少し弱いように思う、そのまま使用しています。

2017-07-24
用途:
クーラーの電源確保
対象商品:
45183047

クーラー設置に使用しました。取り付けサイズもコンパクトで内部のスペースもあり、配線の取り回しも容易にできました。200V用ブレーカースペースも1つあるので助かります。

2017-05-17
用途:
クーラー用ブレーカー増設。
対象商品:
45183031

クーラー設置で専用ブレーカーが必須となり、利用しました。
シンプルで取り回しが良いので、この手のサイズの利用は、
今後増えると思います。

2017-08-15
用途:
ブレーカーの追加
対象商品:
45183047

盤の外に露出で付いていたブレーカーを収め、1個追加しました。

1人が参考にしています
瑞模空調 様2017-07-12
用途:
分電盤増設工事
対象商品:
45183031

内部スペースに余裕があり施工性は二重丸。単3式もあるといいな。

2016-08-16
用途:
エアコンの増設工事
対象商品:
45183031

コンパクトな筐体にブレーカーが2個実装されており、コストパフォーマンスに優れた製品です。

2015-12-16
用途:
分電盤交換。
対象商品:
45183013

リミッターのスペースが小さい。

2014-05-29
用途:
離れでの配電
対象商品:
45183047

商品説明では記載が無かったのでブレーカーは別途購入の必要があると思い注文しました。
が、現物は20Aのブレーカー3個が付いていました。
商品説明に付属している事を記載した方が良いと思います。

5人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。

2014-09-19
用途:
簡易的なホーム分電盤。
対象商品:
45183074

商品その通りの物でした。

2013-12-15
用途:
リフォーム工事
対象商品:
45183031

ホームセンターでは無い商品のため 大変重宝しています。