ペン型温度計のレビュー

平均満足度 3.98 (61件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ペン型温度計 モノタロウ
簡易型の温度計。保管時に便利なセンサーキャップ付き 自動電源オフ(40分) 【用途】液体、半固体などの温度測定に。
61件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
株式会社河島勇商店 様2017-06-18
用途:
排水温チェック
対象商品:
45113345

感度も良いし大きさも手ごろです。うっかり水中に落としても良いように簡単な防水ならば尚良かったです。フックが少し硬くて生地の厚いポケットに差すと割れそうで怖いです。総合して価格的には満足です。

株式会社ビクトン工業 様2017-07-06
用途:
バイクの固定・その他
対象商品:
45113345

ポケットに納まり防水の為手軽に現場使用できます。
耐久性が今後の課題です。

2017-03-22
用途:
給湯器等のメンテナンス時
対象商品:
45113345

もう少し薄型だと、持ち運びにも良いし、
使いやすい気がします。

2018-01-13
用途:
水温・油温の測定
対象商品:
45113345

LLCやATF温度の測定に使用していますが特に問題はありません。

2017-10-17
用途:
温度調査
対象商品:
45113345

安いものを探していたので、丁度良い。表示部がもう少し大きいと助かる。

2017-01-17
用途:
重曹等を溶かす温度管理用
対象商品:
45113345

手ごろな値段、小型で表示も見やすく良いと思います。

2016-08-14
用途:
渓流釣り時の気温、水温測定
対象商品:
45113345

以前、他社のペン型温度計を使っていたが、落としてしまい価格も安かったので、本製品を購入。最高温度の記憶とか余計な機能は不要でそのときの温度を知りたかったのでオン・オフボタン1つと割り切っているのが好感が持てる。文字も見やすく測定も以前使っていたものと遜色がないため良い製品と思う。防水はうたっていないので使用時は注意したいと思うが、本日使用した限り多少の水が付いたくらいでは問題なく使えてます。
本製品の良いところは安く、シンプルと言うところが良い部分です。

2人が参考にしています
豊田水産 様2016-08-26
用途:
養殖の水温
対象商品:
45113345

即に使用できて、温度もそれなりに正確に表示され買って良かったです

2016-10-28
用途:
てんぷら料理等での油温測定
対象商品:
45113345

センサの応答が遅い。センサまで温度が伝達される構造と材質に工夫が必要。あるいは、温度計測中で温度が定常に達していない等の表示があるとよい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

有限会社戸倉屋商店 様2017-05-06
用途:
給湯器点検
対象商品:
45113345

コストパフォーマンスから買ってみました。とっても満足しております。

2016-06-05
用途:
堆肥の発酵温度を見るために購入しました。
対象商品:
45113345

比較的測定が早いので目安として見るには十分な機能です。

2017-02-10
用途:
温度の測定
対象商品:
45113345

使えてはいるものの、針のどの部分を当てればいいのかあまりよくわからない。

1人が参考にしています
2016-03-08
用途:
ICの半田付け、リフロー作業の温度管理
対象商品:
45113345

同等の製品との比較で、大変安く購入でき満足しています。
温度測定の基本機能だけですが、精度は+/-1℃以内に入っていて自分の用途には充分です。
残念なのは、本体が円筒形のため平面に置くと転がってしまって安定しません。このため、必ず本体をテープなどで固定してやる必要があります。
これが六角形にでもなっていれば、置くだけで良く、仕事に使用しない時は室温計にも使えると思うのですが。

2016-06-19
用途:
焼き付けの温度管理
対象商品:
45113345

値段の割に精度があります。「液体」「半固体」となってますが、雰囲気(空間、大気温度)もそこそこ測れる様子です。大気温度の場合、60℃までなら±2℃、200℃あたりですと±10℃程度の精度かと思われます。

1人が参考にしています
2016-05-09
用途:
エンジンオイルの油温管理に使用しました。
対象商品:
45113345

ドライサンプのエンジンのオイル管理に使用しました。
空冷のバイクなのですが、油温計を増設してメーターだらけにするのも好みではなく、常時油温を監視するつもりもなかったのでこちらを購入しました。
他の商品と比べたわけではないのですが、温度が安定するのにちょっと時間がかかるような気がします。
大体100度前後なのですが、オイルタンクに差し込んでタバコ一本吸い終わる前位に温度が安定します。
その点以外は値段的にも大満足です。

1人が参考にしています
2016-08-25
用途:
水質検査
対象商品:
45113345

ポケットにさしていると、下を向くと抜け落ちてしまいます。結局、別に持ち運ばなくてはいけません。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の改善課題とさせていただきます。
よろしくお願いいたします。

2016-01-16
用途:
食品の内部温度を測定したい
対象商品:
45113345

先端も鋭利で、測定脚のカバーも付いているし、ポケットにも差しやすい。
出来れば単3か単4電池で使えるようにしてほしい。

有限会社 浜田屋菓子舗 様2015-10-14
用途:
揚げ物油の温度管理
対象商品:
45113345

価格の割に性能は良い。高温のものを測定するのには棒の長さが短いと思う。本体部分が熱くなってしまって壊れないか心配になる。

2017-10-07
用途:
水温計測
対象商品:
45113345

商品ページに保護等級IP68(水面下での使用・完全な防塵)との記載があり、水中での温度計測に使用したところ、一回の使用で壊れました。機械内部が水浸しになっており、とてもIP68準拠の商品とは思えません。

MonotaROからの回答

貴重なご意見有難うございます。防水保護等級IP68については、センサー部分のみとなりますので、本体は浸水いただかないようお願いいたします。よろしくお願いいたします。

2015-10-23
用途:
熱蒸着用
対象商品:
45113345

自転車の スプロケット、チェーンに添加剤マイクロロンを熱蒸着させるための温度管理に使用
今のところ使えてます。