ペン型温度計のレビュー

平均満足度 3.98 (61件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ペン型温度計 モノタロウ
簡易型の温度計。保管時に便利なセンサーキャップ付き 自動電源オフ(40分) 【用途】液体、半固体などの温度測定に。
61件中 41~60件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2016-07-21
用途:
エアコン吹出口の温度測定
対象商品:
45113345

普通に使えます。耐久性がよいことを期待して大事に使います。

2015-03-09
用途:
給水、給湯温度の確認
対象商品:
45113345

サーモバルブ出口の温度を計測して、温度の調整に使用しています。
計測精度は価格を考えると相応ですが、今回の測定では、精度要求は高くないので、価格重視という事でこの機種を選びました。
温度指示部がもっと軽ければ使いやすくなると思います。

2017-02-24
用途:
調理の際の熱湯の温度測定で沸点100℃が93,5℃、こんなに誤差の多いのは問題である。
対象商品:
45113345

調理の際の熱湯の温度測定で沸点100℃が93,5℃、こんなに誤差の多いのは問題である。貴社の試験はやっているのか。すぐにお蔵入りさせました。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございませんでした。
不良品の可能性がございます。
よろしければ返品もしくは交換させて頂きます。
お手数ではございますが、弊社問い合わせ窓口までご連絡ください。
何卒よろしくお願い致します。

オノデン 様2016-05-07
用途:
お湯の、測定。
対象商品:
45113345

使いやすい。

S&M Factory 様2013-10-14
用途:
エアコンの吹き出し温度測定
対象商品:
45113345

にと思いましたが、安いだけ有って
じわじわ変化します。
安いのでそれでも良いのですが
高級機は数秒で測定が出来るので
上記の使い方には不向きでしょうか。
また、ビールの冷え具合も測定しようと思っていましたが
上記同様、時間がかかるため実用では無いと思います。
通常使用の温度計としては何ら問題はありません。

2人が参考にしています
2015-05-16
用途:
ヨーグルト作成時の初期温度設定用
対象商品:
45113345

改善点
・少し頭が重い(大きい)
・バックライトがあると良い
・オートパワーオフは1~5分で良い(40分)
利点
・鞘が付いている
・測定範囲が広い(-50~300)
・測定物を選ばない(液体・気体・固体)
・安い

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

2015-04-28
用途:
炭焼きの煙の温度測定に使用予定
対象商品:
45113345

ガラス棒の温度計を破損させたのでこの温度計を購入した。見やすくて使いやすくて良い。

2016-06-15
用途:
化粧品類の作成時に使用
対象商品:
45113345

今まで購入していたものが手に入りにくくなったので、安価なこちらを数個購入しました。
ボタンが小さく押しづらいです。
また、2度程使用したところ、温度の表示が10度程高くなってしまったり、まったく表示されなくなったりと、2つ壊れてしまいました。
どうやら洗った時に水が入り水没状態になってしまったようです。
今まで使用していたものは、防水ではありませんでしたが特段気にせず洗っても何も問題がなかったのですが、こちらの商品はかなり気を付けないとダメなようです。
防水ではない以上、これは使用上のこちらのミスですね。

MonotaROからの回答

この度は書き込み有難うございました。

2014-01-16
用途:
パソコン修理
対象商品:
45113345

フローリー半田にも測定しやすかった。

2013-08-30
用途:
農作業用
対象商品:
45113345

価格が安かった割には測定範囲も広いので満足しています。後は本体の耐久性若しくは測定精度次第で継続するか検討します。
欲を言えばもう少し電源ボタンを大きくしてほしいです。

2013-12-03
用途:
入浴時湯船の検温
対象商品:
45113345

反応が早くてとても良い。

2013-09-27
用途:
ハンダの温度測定
対象商品:
45113345

この価格で300℃まで測れる物は珍しい、精度を要求しない使い方なら問題無し。

吉又商店 様2016-05-15
用途:
室内の温度管理
対象商品:
45113345

ペン型である必要は、なかった。

2013-06-24
用途:
農作業
対象商品:
45113345

ハウス内の気温と用水の水温を測ってます。表示が意外に敏感なのでもう少し鈍くてもOKです。

2014-06-29
用途:
通常
対象商品:
45113345

胸に指していたら汗で壊れてしまいました。

2人が参考にしています
2013-07-23
用途:
水温測定
対象商品:
45113345

小さすぎず、大きすぎず、適度な大きさで安定感があります。表示部のボタンが小さいですが、使用頻度を考えるとさほど問題になりません。液晶は大きく見やすいです。

2015-05-30
用途:
熱帯魚の温度管理
対象商品:
45113345

精度はあまり要求しませんが+1度の誤差でした

2014-10-26
用途:
食材、油の温度管理
対象商品:
45113345

これに決めた理由は、キャップを使って鍋の淵に掛けられる様な絵があったからですが、これは全くのダマシ絵でした。
鍋を選ぶのかと思い、いくつか試してみましたが、結局 頭が重いしキャップが固定されてる訳ではない為、結局は手を離すことは出来ないので有るだけ邪魔といった始末。
出来る鍋もあるのかもしれませんが、「測定時の補助に」は誇大広告。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、誠に申し訳ございませんでした。
ご指摘の通りでございます。表記から削除するようにいたします。
また、返品をご希望の場合は、お手数ですが、別途お問合せ窓口までご連絡ください。

国立大学法人京都大学 様2014-03-25
用途:
学生実験での温度のモニター用
対象商品:
45113345

大学の学生実験で使用することにしています。
コンパクトで余計な機能がなくて扱いやすく、オイルバスを使用する関係もあって300℃まで測れるのはありがたいです。
ただし精度については、購入した36本についてチェックしてみたところ、氷点が平均0.99℃標準偏差0.14℃、硫酸ナトリウム水和塩の転移点(文献値は32.4℃)が32.80℃標準偏差0.13℃という結果でした。
特性が揃っていてその点は評価できるのですが、特に氷点が1℃高く出てしまうのはカタログ精度±1℃から言って、調整が不十分ではないでしょうか?
なお100℃以上で一挙に分解能が0.1℃から0.5℃になるのですが、蒸留温度のモニターに使用する立場から言うと、100℃以上でも分解能はせめて0.2℃欲しいところでした。
ともあれ値段を考えれば十分満足です。

6人が参考にしています
2014-01-28
用途:
炭窯の排気温度測定
対象商品:
45113345

同様の外国製の温度計を使用していましたが、破損したため今回購入しました。
価格は、1/10でしたので、単純に比較できませんが、精度・感度以外は満足できるものでした。