圧接形中継コネクタのレビュー

平均満足度 4.67 (63件のレビュー)
商品レビューを投稿する
圧接形中継コネクタ ニチフ
ニチフ
419 / 税込 461
単一コネクタでオス・メス接続が可能。 コネクタを連結し、多極としても使用可能。
63件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-03-17
用途:
配線

余程の狭所でない限り、屋内(車内)配線の接続ならこれが最も楽だと思います。
かしめる時の感触が非常に良く、配線が楽しくなる。

萬屋金乃字 様2025-04-19
用途:
自動車電装

これはいいですね、ヘビロテです。ギボシ端子は信頼感はあるけど抜き差しが固くてね。これは、コツは要るけど軽くひねれば力を入れずに外せる。それと異なる線径(0.2-0.5sqの黄と0.08-0.2sqの青)を繋げるのが便利。重宝してます。

1人が参考にしています
2024-05-01
用途:
車の配線
対象商品:
87080393

黄色いものは細線、緑は太線、この青は、極細前の配線作業で使ってます。一度使うと、従来のギボシよりも簡単で抜き差しもできて、超便利です。

2024-04-28
用途:
自動車のDIY配線
対象商品:
45332953

今までキボシを使っていたが、これの方が簡単に処理できました。

2024-02-26
用途:
現場での配線作業
対象商品:
45332953

工具が不要で、現場ですぐ結線できるので重宝しています。

2023-09-29
用途:
電気回路の試作用
対象商品:
45332953

ワンタッチで配線を接続、取り外しできるので便利。最近この商品を知ったが面白いものがあるものですね。

2023-07-19
用途:
超便利:ほとんどの場合ギボシ端子は不要となります。
対象商品:
45332953

自動車や自動二輪の電装品をいじっています、基本ケーブルは0.2sqか0.5sqを使用。
ペンチだけで接続でき超便利です、ギボシ+電工ペンチは不要となりました。

1人が参考にしています
2023-04-30
用途:
配線修理時
対象商品:
45332953

コネクターが取付け取外しも出来て配線替えがとても楽になりとても重宝しています。

2022-12-09
用途:
車の配線作業
対象商品:
45332953

良い点
ギボシと違い雄雌意識しなくて良い。
ギボシは絶縁に気をつけなければならないが、これは考えなくて良い
悪い点
配線太めは入りません、無理です。
コネクター部の全長が長いので、狭い場所には不向き。
これは良いもんです。
このコネクター考えた人偉い!

2022-08-12
用途:
ユニットBOXのIF用コネクター
対象商品:
45332953

電子部品のクネクター類の入手が難しくなり難儀していましたが、
オス/メスの区別がなく使用出来るの物が見つかり助かっています。
結線も簡単で良く出来ていると思います。

門田電機 様2022-12-06
用途:
仕事で、現場の電線切れの補修に使用。
対象商品:
45332953

仕事で、現場での電線切れ及び、改造工事で使用。時間短縮で助かります。

2022-06-22
用途:
車いじり用
対象商品:
87080393

なかなかのアイデア商品と思います。
早く使ってみたい。

2022-05-17
用途:
車内電装接続用
対象商品:
45332953

今までは他社製を使っていましたが、試しにこちらを購入。なんと、あの大手メーカーのものと全く同じ。大手他社さんはOEMだったんですね。今までと同じように使えて経済的にもメリットがあります。

2022-02-19
用途:
エアコンリモコンパネルの移設
対象商品:
45332953

エアコンリモコンパネルの移設に使いました。
プライヤーかペンチ でかしめるだけでワンタッチで線を繋げます。繋ぎたい線にそれぞれかしめて、最後にお互いを向かい合わせに連結して完成。後から外せるのも良いです。

2021-11-22
用途:
各種配線の結線時
対象商品:
45332953

ギボシやY、丸端子のように専用工具も必要なく、ペンチだけで簡単に圧着出来て接続・取り外しも思いのまま。
コネクタ部分が横に並べて連結できるため、ワイヤーをまとめて接続することも可能。
もう少し太いワイヤーに対応した製品があると文句無いんですが…

2021-07-11
用途:
自動車の電装配線
対象商品:
45332953

最近は消費電力の少ないLED球の配線コードとして細線(0.2sq=AWG24)が使われるケースが増えており、通常は0.5sqまでしか対応していないギボシ端子での接続ができない。かと言って「いちいちハンダまで持ち出すのは面倒だ!」というときに重宝する製品である。
また、ギボシ端子では先にカバーを通すのを忘れてしまう失敗がちょくちょくあるのだが、カバー不要の当製品ではその心配もない。
価格も良心的な設定だと思う。

2020-12-07
用途:
バイクメンテナンス
対象商品:
45332953

細い配線はギボシでは繋げないのでこれでつなげると脱着も出来てとても便利です。

2021-07-28
用途:
車の配線加工時
対象商品:
45332953

作りもよく他社製品となんら変わらないのに、値段も安く、とても重宝しています。

2021-02-18
用途:
車の内部の配線ケーブル接続
対象商品:
45332953

ケーブルの被覆はがしが必要としないのが良い。が、接続場所がダッシュボード上だとコネクターの一部に色違いの箇所があるので目につく。同色の黒であればさらに良い。

2020-11-21
用途:
配線工事
対象商品:
45332953

つかいごこちもよい。嵌合状況も分かりやすいと思います。