シリコンチューブのレビュー

平均満足度 4.42 (703件のレビュー)
商品レビューを投稿する
シリコンチューブ モノタロウ
モノタロウ
49 / 税込 54
熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。 -40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。 半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。 【用途】一般工業用向け流体チューブとして。
703件中 221~240件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2021-01-29
用途:
バネ鳴り対策に使用
対象商品:
22252493

バネ鳴り対策に使用、バネに巻くと共振音がだいぶ減らせるので重宝している。

2021-03-22
用途:
薬液搬送
対象商品:
22252545

少々柔らかく吸引には向いていないが、いろいろなサイズの継ぎ手に楽に取り付けられる利点在り。

原田物産株式会社 様2020-12-14
用途:
工作
対象商品:
45333933

数cm切りだして圧着個所等の保護に使用しました。熱収縮チューブも被せて熱しましたが、異臭や変質もなく品質、コストともに大満足です。

アトリエ ダン 様2021-04-13
用途:
マスクの紐に
対象商品:
22252588

作業中のマスクがはずれてしまうので1.5~2mmのシリコンチューブでストラップを結び落とさないようにする。ゴムや紐よりも使用感・持ち洗濯にも都合が良い。

2021-02-03
用途:
プリンターの目詰まり
対象商品:
45333933

内径がカートリッジのジョイント部に差し込める大きさでプリンターの目詰まりを改善するのに役だった。

2020-10-19
用途:
洗剤ディスペンザーの軸の修理
対象商品:
45333942

洗剤ポンプボトルの吸い上げ軸が破損した為、このチューブで代用しました。
このチューブはとても柔らかく代用できるか心配でしたが、サイズはピッタリできちんと吸い上げました。(内径と外径がきちんと記載されていて助かりました)

meron_fuku商会 様2021-12-21
用途:
ブレーキのエアー抜き用に
対象商品:
22252527

寒くても固くならないから、使い勝手が非常にいいです。

2020-12-04
用途:
水槽
対象商品:
45333985

いつも早く届くので急に必要でも助かります。これからもよろしくお願いします

2020-10-07
用途:
ネコリグのワームプロテクトチューブとして
対象商品:
45333951

ブラックバス釣りなどに使う,ネコリグのワームプロテクトチューブとして,4mm/5mm/6mmをWOMの太さに合わせて使い分けています。
2mm程度に切ってワームにセットし,マス針を通します。
釣り道具として市販されているものに比べると,はるかに安価なのでお得です。

土田制御 様2023-06-04
用途:
ハンディラッセルの改造
対象商品:
22252536

今まで使用していたハンディラッセルのガソリンコックが不具合のため交換しました。
使用されていたナイロンホースも劣化で堅くなっていたため交換しました。
シリコンチューブの色合いや劣化速度などを考えて購入しましたが、ちょっと
ガソリン用には柔らかすぎました。
それでも問題なく使用することが出来ましたが、ちょっと残念でした。
自作の植物自動水やり器に残りを使用するつもりです。
即日発送でとても満足でした。

2021-12-06
用途:
ウォッシャーポンプ
対象商品:
22252502

すばらしい品質です。発送も丁寧で迅速でした。ありがとうございます!

2020-10-09
用途:
ジェットウォッシャーの改造
対象商品:
45333933

パナソニックの電動歯ブラシのジェットウォッシャーの改造に使いました。本体のタンクは小さいので、PETボトルに繋ぐためにシリコンチューブを長いものに交換しました。チューブの固さとしなやかさがちょうどよく、快適に使用しています。

2020-10-22
用途:
ブレーキフルード交換時に使用
対象商品:
45333942

自動車のブレーキフルード交換で使用。安いので非常に助かります。

2020-07-16
用途:
車のLEDの増設時
対象商品:
45333951

まだ購入目的には、使用出来てないのですが仕事の関係でマスクをするのですがチューブを少し切って、マスクのヒモに被せて利用してます。耳が痛いのが緩和されます。

2人が参考にしています
2020-09-06
用途:
手芸
対象商品:
22252642

ペーパーフラワー 作りに利用しました。具体的には普通のフローラルワイヤーに被せて通し、太さと透明感を出しました。ワイヤーにしなやかにフィットし、太さと透明感のある茎に仕上がりました。

PC&Mac Support 様2020-07-14
用途:
バキュームゲージ配管、バイク実験用やエア配管
対象商品:
45333967

昔からバキュームゲージ付属アダプターなどに適用の無いサイズでシリコンチューブが使い易いので利用します。コスパも良く材質的にも品質も良いので満足です。

1人が参考にしています
2020-10-11
用途:
機械のメンテ
対象商品:
22252624

機械のメンテで何時も重宝してます、
他に比べると安価で、品質も満足、

東洋医学研究所 様2023-02-25
用途:
医療機器のカバー
対象商品:
22252536

直径が10ミリのを購入して感じたのは、肉厚が他のメーカーのものより薄いです。

2020-12-08
用途:
車内アンビエントライトのカスタマイズに使用
対象商品:
22252536

車内アンビエントライトを目立ちやすくするために様々な太さを購入しました。仕上がりも満足です。

2020-06-27
用途:
ウォッシャーホースの修理用
対象商品:
45333933

イプサムのフロントウォッシャー・ホースが熱による劣化で破損のため、温度耐性のある本品を利用しました。純正品よりも径が細いものを注文してしまいましたが、柔らかく取りつけの際に伸ばして取り付けることができ、問題なく使用できています。外径も細かったため、そのままだと留め具に固定できなかったので、マスキングテープを巻き付け外径を太くして取り付けました。外れることもなく問題なく利用できています。