シリコンチューブのレビュー
- 用途:
- コネクタに半田ずけ時チューブをかぶせる。(絶縁用)
- 対象商品:
- 22252572
多少伸びチジミがあり、コネクタにヒットしやすい、切断して使用のためチューブにCm,mmetcの印etcがあると、切断しやすい。
- 用途:
- ブレーキのエア抜きなど
- 対象商品:
- 45333967
ホームセンターで購入するより圧倒的に安いので満足。欲を言えば、簡単に折れてチューブがふさがってしまうので、もう少し肉厚で腰があったら良いと思う。
- 用途:
- バンジーコード自作用
- 対象商品:
- 45333951
先日御社で購入したバンジーコードが期待外れだったので、今回は自作する為の材料としてSカンと合わせて購入しました。伸縮性は狙いに叶ったものだったので、本来の使い道とは違いますが自己責任で耐久性等様子を見てみます。
- 用途:
- バイクのブレーキフルード泡抜きに
- 対象商品:
- 45333951
塗装や人体に攻撃性の高い液体を使うので、しなやかなチューブの方が不意に跳ねたりせず安全かと。安くて助かります。
- 用途:
- 電気ケトルが水漏れするようになったので、そのシーリングの為。
- 対象商品:
- 22252493
シリコンなので人体には安全かと思い選択しました。思っていた以上に柔らかく、例えれば形状は全く違いますが、輪ゴムの柔らかさに近いかと思います。今回の用途には最適でした。
結果:シーリング効果はしっかり出ているように見えたのですが、水漏れは別の見えない場所だったのでこの対策は不発でした。しかし別の方法で止めました。
とりあえず現在は、短く切って楊枝(ようじ)の頭にかぶせたところ、滑らないので使い勝手が良くなりました。
太さも種類が多いのでいろいろ使えそうです。
- 用途:
- スプレーボトル
- 対象商品:
- 45333942
振り子式のスプレーボトルにアルカリ性の洗剤を入れて使ってました。中のチューブが堅くなり傾けると出なくなり、これに交換しました、今のところ振り子になりよくなりました。
- 用途:
- 負圧センサ作成
- 対象商品:
- 45333933
負圧センサMS-2503にジャストフィットしました。長さも今回は問題なしです。長さについてもう少し選択肢があるとありがたいかと思う。
- 用途:
- バイクのブレーキフルード交換
- 対象商品:
- 22252536
マスタシリンダのフルード排出やキャリパードレンプラグに接続して使用。
シリコンチューブあるあるで、チューブどうし、チューブとナイロン袋などがピタピタくっつきます。
真冬の寒い中でも柔軟性が保たれていて、大変使いやすかったです。
ブレーキフルード交換ではフルードの色を目視して行うので、もう少し透明感が欲しいところです。
価格はじゅうぶん安いので大満足です。
- 用途:
- 水槽のメンテナンス
- 対象商品:
- 45333967
水棲生物の水槽のメンテナンスに使用
伸びが大きいので少々太めのニップルにも無理なく差し込めます
ある程度の曲率を超えると一気にヘチョっと潰れるので、取り回しには気をつけましょう
- 用途:
- BNR32のウォッシャーホースに使用
- 対象商品:
- 45333942
カチカチになっている既存のホースとの交換に使用しました。長さも合わせておさまりもよくなりました。後は耐久性がどうか楽しみです。
- 用途:
- 油脂配管の接続
- 対象商品:
- 45333933
他社正規品の半額以下で補修でき、透明度も良いぐらいです。
伸縮も適度でコストパフォーマンスは最高です。
長持ちですが、次回も購入決定です。