シリコンチューブのレビュー
2020-04-22
- 用途:
- アルコールの輸液
- 対象商品:
- 45333951
靴、足下洗浄のパッドにアルコールを供給するために使用している。柔らかく折れには弱いので、配管を適切に行う必要がある。購入時、袋の中でチューブ同士がひっついてた。なんか可塑剤でも出てるのかな?
2019-08-02
- 用途:
- ブレーキフルードのエア抜き、工具の先端保護に
- 対象商品:
- 45333942
ブレーキフルードのエア抜きに使用しています。
他には工具箱内のラジオペンチ先端保護、ハサミの先端保護などに使用しています。
半透明なのでフルードの状態、工具の先端が見えるので色々重宝しています。
1人が参考にしています
2021-10-13
- 用途:
- 保護カバーとして使用
- 対象商品:
- 22252536
細い機器の保護用に購入しましたが、商品が柔らかすぎました。こちらの確認ミスなので、実際の商品に対しての「不満」ではありません。
2020-03-07
- 用途:
- 古いバイクのメンテナンス
- 対象商品:
- 45333933
ヤマハFT-1(1971年型)のキャブレター用の負圧ホースの純正品が廃番で、代替品に使えないか購入。
少し柔らかったですね。今回は他の方法を考えます。
2019-07-27
- 用途:
- ナットの緩み止めに
- 対象商品:
- 45333942
可動部を固定するナットが抜け落ちるのを防ぐためにボルトに差し込んで使用
飛び出したボルトに当たってもシリコンチューブがはまっているお陰で傷が付かなくて更にいい感じです。
くろちゃまめ本舗 様2021-07-15
- 用途:
- 微差圧力計への接続
- 対象商品:
- 45333933
3M欲しいと思って注文すると、1mが3本届く。確かにこれも3mだが、使う側の都合を全く無視していると思う。単価が上がってもいいので、指定した長さで買えるようにするか、1m、3m、5m、10mとかいう単位で注文できるようにして欲しい。また。一本物で送ってくれないことがはっきりわかるようにして欲しい。
3人が参考にしています
2019-09-24
- 用途:
- バイクのメンテナンス
- 対象商品:
- 45333933
バイクのインテークマニホールドの負圧(バキューム)に使用しました。専用品が欲しかったのですが、まぁ自己責任で大丈夫です。