シリコンチューブのレビュー
対象商品 : 45333951
2018-12-26
用途: ハンダ吸い取り器用の交換用チュ-ブとして購入。
とくでん九州有限会社 様
現在問題なく使用致しております.近くのホ-ムセンタ-では販売していないサイズでしたのでたつかっていおります。
1人が参考にしています
対象商品 : 22252642
2019-10-15
用途: 小型ポンプの導水に
株式会社アースワン 様(建設業・工事業)
若干厚みが薄いのでパイプにきつめに刺すとキレそうで不安ですがシリコン特有のしなやかさはばっちりです。
対象商品 : 22252624
2019-01-12
用途: Strong tube
Hiroshima University 様(教育・研究機関)
It is light silicone tube and very strong tube. I used it with 121 oC autoclaving, and it was no problem with the heating process. I am very satisfied.
対象商品 : 45333967
2019-01-13
用途: バイクのオイル交換に使用
その他業種
オイラーの先につけてバイクのオイル交換に使用。奥まったところに口があるがこれでやりやすくなった。柔軟性もあっていい。
2019-02-03
用途: 水槽の清掃他
その他業種
熱冷もとに耐久性もあり、丈夫なうえに程よく柔らかいので多様に使用できます。素晴らしい商品です。
対象商品 : 45333951
2018-11-29
用途: 自転車のブレーキ/シフトアウターケーブル保護
自動車・二輪車・自転車関連業
アウターケーブルがフレームに当たる部分にこのシリコンチューブを被せています。ブレーキには5mm、シフトには4mmがぴったりフィットします。安価でソフトで最適です。