- 用途:
- 水抜ホースに使用しました。
- 対象商品:
-
22252536
水抜ホース硬くなったので、本品と交換しました。柔らかいので取り回しが楽です。
- 用途:
- BFエア抜き装置の製作に
- 対象商品:
-
22252518
柔軟性がありニップルにさしこみやすく、薬品にも強く、透明なので中の液体が見えるので使い易いです。少量で購入できるのもGOOD。
- 用途:
- チェンソー修理
- 対象商品:
-
22252493
燃料には使えません。ブヨブヨになって膨らんで使いものになりません。よく吟味して購入すべきだったと反省しています。
5人が参考にしています
- 用途:
- 単車のブレーキオイル交換に使いました。
- 対象商品:
-
45333951
付けたら、やらか過ぎて、チューブが折れてしまいましたので、もう少し堅ければ良いと思います。
- 用途:
- ブレーキフルード交換
- 対象商品:
-
45333942
ブリーダープラグから排出する際やシリンジ(注射器)で吸う際などに利用しています。コスパ最高です。
- 用途:
- OA機器のメンテナンス時
- 対象商品:
-
22252518
非常に扱いやすい材質です。2倍の長さがあるともっと良いです。
- 用途:
- 機械系
- 対象商品:
-
45333942
少し柔らかすぎて曲げるとすぐ折れてしまいますが、それさえなければとても良い商品だと思います。
- 用途:
- バッテリー液の補充用ホースに…
- 対象商品:
-
22252536
折れ曲がらないタイプなので無理な角度でも充填できます。なかなか伸び縮みしますので色々使い方がありそうです。
- 用途:
- 先端部の保護用
- 対象商品:
-
22252502
柔軟性があり、厚みもあるのでクッション性は抜群でした。
- 用途:
- ラジコン
- 対象商品:
-
22252502
ラジコンエンジンボート用に購入です。
ホースが少しベタベタしてホースどうしがくっつくのが難点です。
- 用途:
- オイルの交換
- 対象商品:
-
22252527
バイクのミッションオイル交換時に使用しています。挿入口が小さいのでホースで注入しています。
- 用途:
- 商品の保護
- 対象商品:
-
22252493
別に問題なく使えている。1mバラ売りより長尺5m単位の販売が望ましい。モノタロウのサイズには外径3Φのものがなかったが、ある方が望ましい。
- 用途:
- 機械のメンテナンス
- 対象商品:
-
22252642
やわらかく 柔軟性がある為使いやすい。バキュームにはやわらかすぎて向かない。
- 用途:
- ブレーキフルードのブリーディング
- 対象商品:
-
45333942
必要にして十分。5㎜径のブリーダーに対し、4㎜径チューブが丁度良いサイズでした。
1人が参考にしています
- 用途:
- 値段が安くてよい
- 対象商品:
-
22252588
シリコンでこの値段は安いと思う。また機会があれば購入します。
- 用途:
- 車検時
- 対象商品:
-
45333942
ブレーキフリュード交換ツールのホースとして工具に組み付けて使用
- 用途:
- 車のブレーキフルード交換作業
- 対象商品:
-
45333967
この商品を使用して、車のブレーキフルード交換作業を、自分で行ってみました。
自己流ですが、交換作業の様子を動画にしました。
https://youtu.be/0zjXbLeDaCc
とりあえず、問題無く走行できています。
2人が参考にしています
- 用途:
- 水の排出
- 対象商品:
-
45333951
スムーズに排出できました。安いですが問題ない商品です。
- 用途:
- 炭酸ガスを鋳型に注入して固める為のホースとして使います。柔らかさと絡みにくさが要求されます。
- 対象商品:
-
22252633
条件にピッタリでした。使い勝手がとてもいいです^_^
- 用途:
- 給湯器内部の破れたホースの代替として使用
- 対象商品:
-
45333994
元々給湯器についていたホースは固い頑丈そうな厚手のホースだったので、この柔らかいシリコンチュウブで大丈夫だろうかと心配でしたが、耐熱性が高いとあり、取り付けて10日ほどたちますが何の問題もなく満足しています。低コストで修理ができ良かったです。