シリコンチューブのレビュー

平均満足度4.42(717件のレビュー)
商品レビューを投稿する
シリコンチューブ モノタロウ
モノタロウ
シリコンチューブ
49/税込54

熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。
-40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。
半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
【用途】一般工業用向け流体チューブとして。

717件中 581~600件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
対象商品 : 22252624
2020-05-11
用途: メンテナンス等

安値なので、購入いたしましたけど、ちょっとふにゃふにゃで、使い難い。

対象商品 : 45333967
2018-02-03
用途: 工作用
その他業種

ホームセンターよりも安価で品揃えも豊富で良いと思いました。

対象商品 : 45333976
2016-08-14
用途: 本来の使用方法とは別の使い方をしています。
自動車・二輪車・自転車関連業

当初、マフラーガードに使おうかと思い、購入しましたが、柔らかすぎるので、使用しませんでした。

その後、樹脂ボトルを車体にタイラップで固定する際に使用しました。
変形もせず、固定して当たる面積も増やせましたので、満足しております。

対象商品 : 22252536
2016-12-28
用途: 釣り
有限会社フクイポリマー

ワームのワッキーに使用しています。収縮チューブより強いので使っています。

対象商品 : 45333951
2020-05-15
用途: オゾン水、生成におけるオゾンの排出管に利用
刀水企画電気・ガス・熱供給・水道業

オゾンが、このシリコンチューブにどの影響すかは、数年かかるので今のところ不明です。

対象商品 : 45333967
2016-06-29
用途: ブレーキブリーダー作成

自作ブリーダーの為に購入
1mと言う長さもちょうどよく価格も安かったので満足です。
シリコンホースなのでしっとりしてます。

対象商品 : 45333967
2019-04-16
用途: 部品交換で!?

某ブレーキエア抜きの硬いビニールホースを此の商品に換えたらとても使い勝手が良く成りましたし、安価なので劣化したら直ぐ取り替えにスペアも入手!!

対象商品 : 45333967
2020-05-23
用途: アルコールの蒸留
その他業種

長さ2mのものが欲しくて、1mを数量2と注文したところ、1mずつに切ったものが届きました。
商品説明欄にその旨を記載して欲しいです。

1が参考にしています
対象商品 : 45333976
2016-03-09
用途: 絶縁処理
井上電機商事株式会社

少ロットで使い易く良いと思います。

対象商品 : 45333942
2016-04-26
用途: オイルの注入
自動車・二輪車・自転車関連業

サイズは良いのですが、肉厚が薄いので、バリエーションが有ると助かります。

対象商品 : 45333951
2016-10-29
用途: 車に

ブレーキのエア抜きに使いました

対象商品 : 45333994
2020-04-14
用途: 温水生産調査
製造業

200℃耐熱なので、夏場でも屋根に這わせて温水生産ができないか調査するために、1mのシリコンチューブを購入した。
熱伝導率は良好のようで、太陽が当たれば水温上昇が結構早い。曇ると温度降下も早いので保温性の良い容器と組み合わせて、温度差のある水が上手く入れ替わらないと、目的を達成出来ないようだ。
まだ肌寒い4月でも、太陽が直接当たれば14℃の水が数分後に30℃を越えるくらい、強力な太陽光エネルギーである。

3が参考にしています
対象商品 : 22252536
2017-06-19
用途: スポイトのキャャプを自作
その他業種

胴径7.5~8.0mm程度のスポイト用に「キャップ」を自作しました。
ここのレビューには写真が貼れないようで残念です。
>外部サイトのURLの掲載、またはそこへアクセスを誘導する内容
も駄目らしいので、興味がある方は関係のありそうなワードでググってみて下さい。
他所のサイトに写真上げてありますので、見つけられるかもしれません。

さて、
使い捨てにしてもいいようなスポイトなのですが、何度かは使い回すつもりなので、スポイト自体と周りが汚れないようにキャップが欲しかったのですが、丁度良さげな既製品が見つからなかったので、創作する事にしました。


このシリコンチューブを適度な長さに切って、
ACE(エース) 先端保護キャップ
https://www.monotaro.com/p/5893/5247/
を先端に差し込んで完成。

わざと、このチューブの外径10mmよりも僅かに細い内径9mmのキャップを利用したのは、少々の油分では簡単に滑って外れてしまわないようにするためです。
組み立てる時は、そのままでは入らないので、
チューブ側を一旦畳むように押しつぶして細くし、キャップに差し入れます。
そのままだと、チューブが歪んだままなので、爪楊枝や竹ひご等を使って内側からやや強引にぐいぐいとチューブを押し広げます。
チューブがしっかり広がってキャップの内側に密着したら完成です。

キャップは押し広げられる力に逆らって縮まる力が働き、
チューブは押しつぶされる力に逆らって広がる力が働くので、結構しっかりと止まります。接着剤の類いは不要ですが、心配な方は接着・熱着してもよいでしょう。

なお、実際に使う場合は、スポイトが溶剤等で濡れ滑るので、
チューブ内径とスポイト胴径に余裕がほぼなくても、わりとスムーズに着脱できます。
そのスポイトで扱う液体によっては、こんなタイトな寸法だと引っ付いてしまって外れなくなる可能性もあるので、真似する際には寸法をアレンジして下さい。

対象商品 : 45333951
2016-07-25
用途: バイク整備
大嶋クリップ製造業

外径φ7 内径φ5で、バイクブレーキフルード交換用で使用。
消耗品使い捨てにて、安価に限ります。

対象商品 : 45333951
2016-03-17
用途: 薬品の送管として
株式会社ART CRAFT

わかってはいましたが、もう少し肉厚があったほうが使いやすいかなと思いました。

対象商品 : 45333951
2016-04-13
用途: 楽器の補修用として使用

これまでアメゴム(天然ゴム)を使用しておりましたが、劣化の始末が良くないのでこちらのシリコンチューブに交換しました。伸縮具合も良くとても使い易く見た目も良いです。今後は定番部品にいたします。

対象商品 : 45333933
2016-06-12
用途: カーエアコンのエバポレーター洗浄
運輸・通信業

家庭用エアコン洗浄スプレーのノズルに取付けエバポレーターの奥まで洗浄するのに便利に使えました。

対象商品 : 45333985
2017-10-18
用途: 自動車配管

1メーター売りの為、半端が発生する、希望する長さのカット売りに変更してもらいたい

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 45333942
2017-10-11
用途: ブレーキ液交換
古川輪業その他業種

品質も良く安心して取り付けができ問題なく使用できました。

対象商品 : 45333924
2017-09-02
用途: トイガンのHOP押しゴム制作に購入。
農・林・水産業

トイガンのHOP押しゴムに購入。1艇につき8ミリくらいしか要らないので、125艇分となる。10センチくらいでもよかった。