アルミ新ランドリーホルダーのレビュー
- 用途:
- 一個か
2個セットかと思って買ったのは私だけでしょうか。
勉強になりました
- 用途:
- ベランダの物干し用
- 対象商品:
- 45505853
長年使っていたつっぱり式のランドリーホルダーが壊れたので 初めて壁に取り付けるものを購入しました。もっと早く設置すればよかったと思うほど とても快適に使っています。
- 用途:
- DIYで使用しました。@
- 対象商品:
- 45505844
ベランダ側壁に装着し、物干し竿を刺して使用していますが、しっかりとした安定感が有り満足しています。とても良い品物だと思います。
- 用途:
- DIYで使用しました。@
- 対象商品:
- 45505844
上向き(45度)と並行の2段階で使用出来、干す物に合わせる事が出来て大変助かっています。また、揺れても落ちにくいハンガー掛けがとても重宝しています。とても良い品物だと思います。
- 用途:
- 戸建住宅の物干し用
- 対象商品:
- 45505801
今まで小売店からの仕入れでした。今回の品物は品質は同等だが、値段的に仕入れやすい。これが一番いい。
- 用途:
- 外壁リフォーム時
- 対象商品:
- 45505853
長さも丁度良く
高級な感じでしっかりしています。
はじめての注文でしたが
直ぐ届き助かりました。
- 用途:
- ランドリー用
- 対象商品:
- 45505801
強度上、安心のもてる構造で良かったです。塗装色はステンレス色を
選択しましたが、シルバー色(銀白色)に近ければもっと良かったです。
- 用途:
- 屋外 壁用 物干し受け
- 対象商品:
- 45505844
アルミ新ランドリーホルダー 650には、ビスは セットでないので、どのサイズのビスを使ったら良いか全く分からず、セットでなくても、参考のサイズ、または参考商品の掲載があればとても有り難いと思います。
同じような商品を検索してみて、このくらいのビスかな?と恐る恐る注文しました。
壁用ランドリーを家の壁に取り付けるので、合わないビスを使い、落ちたら怖いし、何センチ以上のビス使用!と明記があると、素人には助かります。
うちでは取り付けは業者さんにしていただいたので、安心ですが、ビスのサイズだけが、気がかりでした。
取り付けは念願でしたので、商品は大満足です!安く買えて!ありがとうございました!
- 用途:
- 新築リビング外の物干し竿ホルダーとして購入
- 対象商品:
- 45505844
設置は自分で行いました。
外壁に穴を開け、コーキング材を押し込んで、ステンレス製のコーチスクリューとワッシャーで固定しました。
設置前は少し長いかなと思いましたが、布団カバーなどを干すときには風でめくれあがっても窓ガラスに接触することが少ないので、かえって長いものでよかったと考えています。
- 用途:
- 物干し
- 対象商品:
- 45505844
耐荷重100kgで650mmとスペック高いのに安い。
他社は耐荷重30kgで3000円以上するのでお買い得。
ステンカラーはメタリックなベージュです。
- 用途:
- 屋外の物干し製作のため
- 対象商品:
- 45505792
取扱い説明書には、「取り付け方法及び使用するパーツは市販のものが使用できます。」となっているが、購入の際に取り付け木柱・コンクリート壁等に使用する場合は、どの程度の六角スクリューを使用すればよいのか教示してくれてもよいのではないか。また、一緒に六角スクリュー(6×75)を購入しているので、細くて取り付けには向かないとかのアドバイスがあってもよいのではないか。不親切である。
- 用途:
- 一戸建ての屋根つきベランダに取り付け
- 対象商品:
- 45505835
はっきり言ってオーバークオリティだった。
むちゃくちゃ頑丈そうで、人間がぶら下がっても大丈夫な感じ、2-3世代は使えそうです。