カップ PP製のレビュー
- 用途:
- 農薬配合用に使用
- 対象商品:
- 45524866
この計量カップにしたのは、目盛りが10ml単位でで50ml以下でも目盛りがあるためこれに決めました。
他の製品では最小目盛りが50mlからで50ml以下の配合に不便を感じていました。お値段も手頃で良い買い物ができました。
- 用途:
- クルマ、オートバイ整備
- 対象商品:
- 45524866
使う油脂類毎に数個、購入しました。
ブレーキフルード補充エア抜き。
エンジンオイル添加剤の撹拌。
ボルトナット、小部品を溶剤にドブ漬け。
まー使用用途は多岐にあるので笑
安価で購入出来るのが一番の理想なので何個も買っていますが、不具合はないのでまたリピートします!
- 用途:
- 子供向け科学教室での実験
熱湯も使用でき、熱が縁に伝わりにくいので子どもにも扱いやすい。注ぎ口も別の容器への注入がしやすい。なんと言っても圧倒的に低価格!
- 用途:
- FRP作業
FRP樹脂を混ぜるためと購入しました。1個の値段がめちゃくちゃ安いので選びましたが、ドリンク用カップみたいなペラペラの厚めのヤツかと想像してたのが、手で変形しないガッチリしたやつでビックリしました。
- 用途:
- 自動車塗装
- 対象商品:
- 45524866
ちょっとした補修塗装に使用しています。カップが小さいのでとても便利です。塗料節約にもなりますのでまたリピートします。
- 用途:
- 液体肥料の希釈
観葉植物への液体肥料希釈に使用しています。1000ml容器なので使いやすいです。
- 用途:
- 4サイクル刈払機等のエンジンオイル交換に使用
4サイクル刈払機のエンジンオイル交換量が80ml。ミニ耕運機のエンジンオイル交換量が550mlなので、できるだけ正確に交換するために使用しています。良心的な価格設定で、助かっています。
- 用途:
- 有機溶剤の小分け
メモリ付きで使いやすい。少々しりびきするのが気になる程度
- 用途:
- 軟水器の水質確認
水質検査で20ml入れ指示薬にて色を確認するのにちょうどいいサイズです。
- 用途:
- バイクのエンジンオイル交換
- 対象商品:
- 45524875
使い捨て用途で数個購入したが、1回で捨てるのがもったいないぐらい作りが頑丈だったので洗えば複数回使える。300mlカップは300ml入れると液面がフチにだいぶ近いので使いにくいが、500mlカップは500ml入れても液面がフチから余裕があるのでこぼれにくく良いと思う。
- 用途:
- 液体の小分け作業
- 対象商品:
- 45524866
液体の小分け作業用に購入しました。
安価なわりに作りがしっかりしていて大変気に入りました。
メスシンダーを使う様な正確な計量は出来ませんが、大体の量がわかればいい場合はこれで十分。
リピします。
- 用途:
- 接着剤、樹脂の撹拌容器
使用は問題ありませんが5個頼んだうちの一つが割れていました。価格が価格なので残りの容器で対応します。安いから少し多めに頼んでも安心です。
この度はご迷惑をおかけして大変申し訳ございません。いただいたご意見を今後の品質改善の参考とさせていただきます。
- 用途:
- 塗装作業
- 対象商品:
- 45524866
ほとんどが部分塗装で少量の塗料しか使わないので使い捨てのカップの代わりにこちらのカップを使ってみたところ、目盛が付いているのでとても使いやすくシンナーで洗浄することで繰り返し使用することができるのでコスパ良しです。
用途によって大きさのラインナップも多いので助かります。
- 用途:
- 撹拌作業
- 対象商品:
- 45524857
これは、すごく良いですよ。
気に入ったので、再度 同じモノを買おうとしたんですが、うっかり ”ディスポカップPP製” を購入してしまい、あまりの品質の違いに 泣きそうになりましたが... 次回また購入しようと思います! カップの容量は メモリよりも 1割ほど 多めです。
- 用途:
- 屋外の油性塗装
- 対象商品:
- 45524866
速乾油性塗料を100ml程度小分けにして細かい塗装をするのに丁度良い深さと大きさ。しかも安価なのでまとめ買いして贅沢に使っています。