CR(クロロプレインラバー)スポンジ丸紐のレビュー
- 用途:
- フライタイイング用マテリアル
- 対象商品:
- 45526984
ちょうど良い物を見つけました。
用途は違いますが安価で量が多いのでとても良いです。
テレストリアル、バグなんかには最高です。
- 用途:
- TZR 3XVのエアクリに使用
- 対象商品:
- 45527045
TZR 3XVのエアクリボックスにある溝に使用
左右のエアクリボックスに使うには2m必要だった。
密着性があがり良いと思います。
- 用途:
- バイクのエアフィルターカバーのパッキンに
- 対象商品:
- 45527054
バイクのエアフィルターカバーのパッキンに使用する為に購入しました。物は同様ですので長さを合わせるだけです。4φは中々見つからないので助かります。同様のパッキンを使用したバイクは他にもありまして廃番になっている物も多く海外から取り寄せた話もありますので貴重な品物だと思います。
- 用途:
- GIVIトップボックスのケース溝の中空ゴムの交換
- 対象商品:
- 45527054
バイクに付けてあるGIVIトップボックスのケース溝の中空ゴムが、経年劣化で切れて半分脱落したので、新品に交換。
中空ゴムの材質が色々あり、迷う。CRなら耐油性もあり、okかと。
直径はノギスで元のゴムを計り、ドンピシャ。ケースに取り付けてgood。補修部品よりとても安く購入出来て、うれしい。
- 用途:
- 真空装置のシール
- 対象商品:
- 45526984
以前はホームセンターで類似品を購入していましたが、それよりも太さの選択肢が幅広く重宝しています。ノーブランドということで品質がやや劣るのかもしれませんが、もともと傷が付きやすく1-2ヵ月程度で交換が必要な作業に使っており、短期間では全く問題なく使用できています。
- 用途:
- 手作りバッグの取っ手にしました。
- 対象商品:
- 45527413
本来の使用目的ではなく手作りバッグの取っ手に使用しました。
正確にいうと取っ手の中に通して持ち心地の良いものに仕上げました。
とっても良かったです。
- 用途:
- 防水化作業時
- 対象商品:
- 45527054
3.5Φミニイヤホンジャックがイヤホンを使わないとき(差し込まない時)に、水が浸入しない様に防水栓として利用しました。特殊な使い方です。長さを10mmに切断して、イヤホンジャックにねじ込むように挿入し目的が達成できました。
- 用途:
- 車両内装の軋み止め
- 対象商品:
- 45526984
内装の合わせ目部分にきつめに挿入して、きしみ音対策で使用。
材質は柔軟性があるのに、ちぎれにくいと思います。
静かになりました。