シムリング 板厚セット 鉄のレビュー

平均満足度 4.85 (20件のレビュー)
商品レビューを投稿する
シムリング 板厚セット 鉄 岩田製作所
岩田製作所
1,198 / 税込 1,318
板厚0.1mm、0.2mm、0.3mm、0.5mmのシムリングが各10枚ずつ(計40枚)セットになっている、お買い得なシムリングセットです。
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-06-21
用途:
バイクの各所微調整

古いバイクの部品を組み上げた際に少なからず摩耗等で微妙な部品のズレがでるようになってしまっており,そのような箇所の修理や調整加工の参考とするために購入した.全部使いきるわけではないがネジ部のシックネスゲージ代わりに使っています.

2025-08-18
用途:
ねじの座金用

発送が早く、梱包も丁寧でした。手軽に様々な厚みがそろえられて便利でした。

2025-04-06
用途:
ビンテージトレールバイクの整備

ビンテージトレールバイクのコンタクトポイントオーバーホールに使用。 シムリングがサビて劣化・破損していたので交換しました。 板厚セットが嬉しいですね。

2024-10-23
用途:
部品組合せ時の座面調整

期待した通りの品物で、想定していた通りの作業ができました。ありがとうございます。

大嶋クリップ 様2024-10-18
用途:
キャリパーセンター出し

0.1mm単位でディスク引きずりとタッチに違いがでる状況で、本品により助かった。

2023-05-06
用途:
NSR50のフロントブレーキの当たり調整用
対象商品:
45804175

NSR50のフロントブレーキの当たり調整用に購入、転倒時に調整が出来るようになりました。

2022-09-29
用途:
バケット交換時のスペサー
対象商品:
45804665

いろいろな厚みのあるリングで良いんですが、1㎜・3㎜・5㎜があると助かります。

2022-08-05
用途:
機械の製作時
対象商品:
45804473

セットになっているので調整しやすい。
出来ればもう少し外径の大きなサイズも出して欲しい。

郷田歯科医院 様2023-03-30
用途:
古―――い機械の遊び調整で
対象商品:
45804202

これだけ厚みがあると助かりますねえ。価格もセットだと安いので、これも助かった。

2021-07-20
用途:
ブレーキキャリパーのセンター出しに使用
対象商品:
45804166

ブレーキキャリパーのセンター出しにシムを探していましたが、違う厚みで複数枚のセットなのでしっかり微調整できました。この値段でこのセットは最高のコスパだと思います。

1人が参考にしています
2021-02-16
用途:
中華エンジンのミッション組付

Loncin 152FMIに武川TAF5速クロスを組付するのに使用しました。
カウンターシャフトに0.3mm、メインシャフトに0.2mmを使用しただけなのですが、現物合わせなので、数種類あったので、納得のいくクリアランスとすることができました。

1人が参考にしています
2021-04-12
用途:
ISマウントの微調整
対象商品:
45804044

自転車のISキャリパーの位置調整に使用。この価格で0.1mm刻みで調整できるのでとても満足です

1人が参考にしています
2020-07-18
用途:
ミッションのクリアランス調整時
対象商品:
45804412

各サイズが入ってるので細かく調整ができとても使いやすかったです

2019-07-05
用途:
カーエアコンのオートマチッククラッチ調整
対象商品:
45804053

厚みの異なるシムリングセットでお買い得でした。エアコンの効きが時々悪かった為、これを使って調整を図るオペレーションをしました。バッチリです。

2018-08-19
用途:
カーエアコンコンプレッサの修理
対象商品:
45804053

自家用車のエアコンコンプレッサのマグネットクラッチが滑っていて、クリアランス調整に使用。安くで修理できてよかったです。内径、外径が選べて安くて最高です。

エアーテックス株式会社 様2018-06-20
用途:
隙間決め。
対象商品:
45803974

隙間のセットがきわめて精度よく効率よく作業できた。

2018-09-25
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
45804674

出張作業等でベアリングやフランジの隙間調整に便利だと思います

2017-06-24
用途:
機械のメンテナンス、オーバーホール
対象商品:
45803983

はじめは厚みが数種類あるので便利です。よく使うサイズのみ後から購入すれば良いと思います。

2016-06-08
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
45803947

今まで海外に発注をかけていましたが国内調達ができると非常に助かります。

2015-02-13
用途:
エンジンOH
対象商品:
45804543

クランクシャフトの位置決めのために使用しました。10枚組でしたが、綺麗に包装されておりよかったです。高品質です。