ソリッドステート・タイマ H3YNのレビュー

平均満足度 4.75 (16件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ソリッドステート・タイマ H3YN omron(オムロン)
omron(オムロン)
4,398 / 税込 4,838
複数の時間範囲、複数の操作モード EMC指令適合 端子はMYパワーリレーと互換性があるので、この製品をスロットに挿入することができ、タイマ機能を追加するのが簡単です。
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
ハヤシ・ラボ 様2022-07-27
用途:
オーディオ機器のスタート時の保護。
対象商品:
08589253

30年近く前から使用していますが、トラブルはゼロです。此れを入れてから当方の機器の初期トラブル数も減りました。

2人が参考にしています
株式会社ライラック研究所 様2021-02-25
用途:
制御装置の研究開発部品として。
対象商品:
08589253

オムロンさんの制御用タイマーはこれまで何百と使用してきましたが、ここまで進化しとは驚きです。

九州消防株式会社 様2020-05-07
用途:
表示灯の点滅
対象商品:
06862222

汎用性も高く小型で大変満足です
今まで使用のスーパータイマーより安くてよいです
しかし、ON、OFFの時間を任意に調整できないのが少し…

1人が参考にしています
株式会社ITO・K 様2020-04-03
用途:
ソーラー発電のサブバッテリー充電回路に
対象商品:
08589287

分設定、時間設定が可能で小型、12V駆動の防塵型で良いです。

2019-09-30
用途:
シーケンス制御の勉強
対象商品:
08589262

色々制御装置のパターンを考え、小型で設定も簡単で使いやすい商品でした。

2019-01-14
用途:
水道水揚水ポンプに利用
対象商品:
06862213

圧力タンク破損してしまい水圧変化とともに作動スイッチオンオフを繰り返すようになってしまい、旧式ポンプで圧力タンクが手に入らないようなのでリレー交換で代用。スイッチオンから、約15秒後にオフの設定で使ってます。少し電気代増えましたが、スイッチ保護にはなったとおもいます。

2018-10-19
用途:
ベルトコンベアのレベラー制御時のチャタリング防止に使用。
対象商品:
06862213

メーカー品の為、安心して使用出来るのとサイズがコンパクトで機能的にも問題無い。

2018-06-12
用途:
展示品の電源自動ON-OFF繰り返し用
対象商品:
08589253

時間の選択とタイマー動作の選択ができ、小型であるため小さなBOX内に納めることができるのでとても良い。目盛りは小さく見えにくいが変更する機会が少ないので時間を確認しておけば使いやすい。常に時間を変更する場合には、別のタイマーを使った方が良いと思う。

株式会社厚木グラススタジオ 様2018-02-05
用途:
溶解炉制御盤で使用
対象商品:
06862213

細かい所でマイナーチェンジしていて、驚きました。
目盛の数字がも少し見やすいと助かります。

2016-07-07
用途:
自作工作
対象商品:
35227184

以前からOMRON電材を多用しています。これも高品質な動作をしてくれて、ありがたいです。

イケヨシ 様2015-10-11
用途:
食品機械に使用
対象商品:
06862213

レンジ交換が出来るので便利

1人が参考にしています
2019-11-29
用途:
既設回路の補修
対象商品:
06862213

MYタイプリレー互換の端子ということ以外、メリットを感じない。新たに盤を製作するときには、まずつかわない。特に価格がべらぼうに高いことは、まったくいただけない。

T-クラフト 様2013-05-09
用途:
修理改造多
対象商品:
06862213

良好

2018-03-15
用途:
機械の修理用
対象商品:
06862213

時間設定用のつまみが小さくて見えないので大きくしてほしい。

株式会社吉理 様2012-09-28
用途:
切断作業時のワーク吹き飛ばし
対象商品:
08589253

オンディレー オフディレー パルス等4種類の動作をディップスイッチで切りかえられ、
更に最大動作時間も4通り設定できるから一つで色々使えるので常備しておきたい一品
3/4の安い値段で売っているフ●ジ●のタイマーはオンディレーのみであり時間も固定なので
必要な機能の物をチョイスする必要があり、omronの方が使い勝手が良いです。
私はオフディレーとして使用し、切断したワークを吹き飛ばして製品が丸鋸に巻き込まれる事や、鋸の回転で手前に飛び出して次の作業に移れなくなる事を防ぐ為に切断と同時にスイッチONさせて一定時間エアーで吹き飛ばす事で解消しました。

1人が参考にしています
2012-11-01
用途:
電気工事
対象商品:
06862222

もう少し安いと。オムロンのサイトのほうが安かった

1人が参考にしています