エクストリーム4600のレビュー

平均満足度 4.82 (11件のレビュー)
商品レビューを投稿する
エクストリーム4600 tesa(テサ/テサテープ)
tesa(テサ/テサテープ)
1,398 / 税込 1,538
部品交換を待てない、設備を当面停止できないなど、緊急補修を要する際に大きな威力を発揮します。 設備の維持管理責任者の方々の強力な助っ人です。 重ねることでテープ自体が互いに融着します。 粘着剤を使用していないため、水の中でも使用可能です。 柔軟性が高く、多様な被着面に使用可能です。 電気絶縁性に優れています。 耐熱性・耐寒性・耐光性に優れています。UL510 認証品です。 糊残りしないため仮固定に適しています。 【用途】高温になるワイヤーやケーブルの絶縁や保護 金属製パイプや水回り配管の保護 各種塗装面へのマスキング(粉体塗装、溶剤塗装、Eコート、陽極処理、メッキ処理など) 自動車ワイヤーハーネスの絶縁・保護・結束やリペア作業、エンジン回りのシーリング 海洋部品の結束、固定、保護
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-11-19
用途:
皆さんのレビュー通り 良い。
対象商品:
45545385

保護の 伸びるテープを探してまして
わからないので レビューを拝見して 購入しました。
届き これで 大丈夫なの?と思いまして 露出気味の線に巻きましたら しっかりくっつき びっくり嬉しいー
透明なので  色を選ばず そこも素晴らしいところですね。 またリピさせて頂きたいです。

2023-06-24
用途:
電気部品の結線箇所の保護
対象商品:
45545385

メッチャ良いです。通常のビニルテープだと表面がベタついてきますが、表面がすべすべしているのがいいです。なのに自己融着でテープ同士は固着してくれます。また透明なので、仕上がりがきれいに見えるのも良いです。他のレビューを見ると防水効果もありそうなので、こんなに良いことはないですね。

2022-12-31
用途:
水漏れの予防
対象商品:
45545394

水漏れの予防に使いました。全くもれなくなりました。

Laboきたむら 様2018-04-13
用途:
塗装面を保護したい時。
対象商品:
45545385

外の目に触れる塗装面箇所を、養生する事無く応急処置(テープで)長期間ほおって置けます!市販の強力な粘着性のあるテープでは、放置期間が長いと塗装面ごと持って行ってしまいますが此れはノーダメージです!

2人が参考にしています
2017-03-25
用途:
車のライト廻り電装の防水
対象商品:
45545385

自己融着ですが、作業がしやすいと思いました、未だ耐熱や耐久性はわからないですが、多分良さそうな感じです

2017-04-17
用途:
セントラルクリーナーのホース補強
対象商品:
45545385

破損箇所の補強には良さそうですね、破損箇所以外の補強には価格が高いかな?

2016-05-19
用途:
屋外でLAN端子接続部の防水加工に使用。
対象商品:
45545385

いわゆる自己融着テープの半透明な製品です。他の製品だと千切れる位に引っ張っても平気で戻る力もかなり強いです。テープのべたつきもないのですがテープ同士の融着はしっかりしており作業性が良いです。
半透明ですので経年劣化や浸水の状況等の内部状況が確認できますので便利です。長さも3mありますのでたっぷり使えます。
紫外線の耐性は不明です。

2人が参考にしています
2016-02-11
用途:
部材切断後の端処理、他
対象商品:
45545385

あまり配管を扱うことはありませんが、緊急時には十分使えると思います
自分は部材を切断したあと、キャップをかぶせて人の手に触りそうなところに、さらにこのテープを巻いてみました
おかげさまでキャップだけでは抜けてしまうところも、抜けなくなりました
なかなか剥がせないしいたずら防止にもなると思います
用途は様々あると思います、今後も買うと思います

3人が参考にしています
アズワークc 様2015-10-18
用途:
耐熱ガラス管の保護
対象商品:
45545385

伸縮性もあり接着力も予想以上に強く気にいっていますが値段がもう少し安いとたすかります。使用目的にもよりますがもう少し柔らかい商品も欲しい

lab北村 様2014-07-11
用途:
粘着剤で塗装被覆が劣化しないのでデリケートな塗装面などに使用中です。
対象商品:
45545385

粘着剤の溶融温度を気にかけることなく、又野外での作業中の突然の雨も気にすることなく使えて性能は申し分無いです!自己癒着型テープの貼った箇所の保持力が強くこんなにも便利だとは思いもしませんでした。

1人が参考にしています
スミス・アンド・ネフュー株式会社 様2013-12-02
用途:
ケーブル被覆の補修
対象商品:
45545385

補修したいケーブル被覆の色がグレーでした。他の自己融着テープでは色があわず、透明であったとの理由で購入しました。テープを触った時の粘着がなく心配でしたが、テープをまき始めたら思いのほかしっかりと巻き付きます。