アクリル板(透明) 厚さ8mmのレビュー

平均満足度 4.61 (23件のレビュー)
商品レビューを投稿する
アクリル板(透明) 厚さ8mm ノーブランド
ノーブランド
1,098 / 税込 1,208
透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です 耐候性にも優れ屋外でも使用可能です 【用途】産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど
23件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-02-22
用途:
実験装置に利用
対象商品:
45547914

厚手のアクリルの入手が難しい環境となったので、モノタロウさん経由で購入できるのはとても助かります.
材質は、これまでのものと変わらないと思います.

2022-03-23
用途:
木工機械ルーターのテーブル固定基盤
対象商品:
45548011

H8mmで強度はどうかな?と思いましたが、少し重いルーターを下げても全然平気な強度で大満足です。少々カット作業に難儀しましたが、穴も開けやすく工作し易い材料でした。

1人が参考にしています
2021-11-10
用途:
カウンターボード用
対象商品:
45547941

トイレに小さ目のカウンターボードとして使用。
裏面からステンカラーで塗装を施し鏡面仕上げのオリジナルボードを作成。
表面の平滑度も期待通りで美しく仕上りました。
断面は面に対する直角が出ていてバリもなくそのままでも使用出来るレベルですが研磨を施してクリアな仕上げにしました。
サイズの縦・横のバリエーションの選択肢が多いと更に使いやすいです。(個人では容易にキレイにカット出来ないので)

2020-08-30
用途:
模型の構造部品
対象商品:
45547905

HOゲージのテストスタンドの左右絶縁接続部品に使ったところ、透明度が大変良く、加工穴の深さが外部より良く見え、作業がし易かった。

2019-12-17
用途:
表札
対象商品:
45547914

なかなかいい感じで表札ができました。
保護シートを取れにくくした方がいい?

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

2020-02-17
用途:
キャットタワー
対象商品:
45548054

安く加工しやすい。しかも丈夫なのもいい。すぐ届いたのもいい。

1人が参考にしています
2020-08-05
用途:
家具材料として
対象商品:
45548106

すぐに届きましたし、大満足です。梱包も丁寧でした。

西山町内会 様2020-03-05
用途:
機械の外渕(錆びるので金属が使えない)
対象商品:
45547914

なかなか良い梱包状態で届きましたので合格です。OK

株式会社洒落Sharaku 様2020-04-25
用途:
ディスプレイ用
対象商品:
45547914

とてもしっかりとした素材でした。
ありがとうございます!

2018-06-26
用途:
型清掃等
対象商品:
45547932

型を清掃する際、丁度良い硬度の板を探していたのですが、今回購入した物が良かったので助かりました。

カネハラ製茶 様2018-05-17
用途:
コンプレッサーのオイルレベルゲージを製作
対象商品:
45547905

思った通りの切削感で、とても加工がしやすく、満足出来る物が出来ました。こんなものまであるとは驚きました。

株式会社ケービーエル 様2018-02-05
用途:
農機トラクター後部 下側の点検窓に使用
対象商品:
45548124

サイズを指定して購入は「GOOD]
厚みもガラスよりは厚いが別に問題はナイ
接着式なのだが、良い接着剤が見つけれなかったので
両面テープでくっつけた。

株式会社城山 様2018-02-22
用途:
商品の切断面見本固定に使用
対象商品:
45548002

透明度・強度は問題なく、保護シートが両面貼られてキズなしで満足して使用しています。

2018-05-08
用途:
サンプル作成
対象商品:
45548011

断面もきれいでとても良かったです。今後も使っていきたい

株式会社浪漫ワークス 様2017-07-07
用途:
看板の下地
対象商品:
45548282

このアクリル板に会社ロゴのカッティングシートを張り付け、照明を上部に取り付けて設置しています。思ったより頑丈で良かった。

1人が参考にしています
2017-04-17
用途:
測長器で測定対象物の押さえに使用
対象商品:
45548176

ノーブランドとなっていましたが、届いたものは旭化成製のアクリル板でした。
注文時期によって変わるためノーブランドとなっているのかもしれません。
測長器で使用してもひずみやゆがみも見受けられず、透明度も高かったため満足しています。

1人が参考にしています
2018-07-25
用途:
ケースを作製した。
対象商品:
45548106

長辺の長さが微妙に違っていたため歪な結合部になってしまい非常に残念。何とか背面にして正面からは見えないようにしているが見るたびに不快な気分!
時間が無かったので接着して使用してしまったので返品交換も無理かもしれないが、本音は交換して欲しい。

遠山 建設 様2016-04-07
用途:
公衆浴場の換気ダクトが貫通する場所に使用しました
対象商品:
45548124

カッティングは丸鋸でスムーズに出来ました 円切りのした穴掘りの時ちょっとひびが入りあわてましたが ジグソーで縁切りスムーズに出来ました

アロカ株式会社 様2016-11-16
用途:
ひび割れた場所の補修
対象商品:
45547957

到着に時間がかかりましたが、商品には十分満足できました。

2015-10-16
用途:
アルミ製の玄関ドアーに明り取りを設けた。
対象商品:
45548246

玄関の上に欄間、右に固定の鋳物のガラス格子があるのだが冬季には暗くなるので、ドアーについている25cm角の鋳物の飾りプレート、上2枚と下2枚を取り外し、アクリル板が抜けないように、防犯に考慮して取り付けた。5段2列のうち、1段目と5段目の各2枚をアクリル板に入れ替えたので、明るくなりました。(250mm角4枚より、500mm角を購入してカットした方が、価格は安い。)しかし、家内から印象が良くないと言われて困っています。