サインナット平丸のレビュー

平均満足度 4.23 (13件のレビュー)
商品レビューを投稿する
サインナット平丸 SCULPS
SCULPS
418 / 税込 460
壁面とサインとの間にスペーサーを使用することで、壁面からサインを浮かせて取り付けることが可能です。
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
株式会社セイコー・カンパニー 様2026-04-03
用途:
サイン設置

非常に速い納期で助かりました。
商品も綺麗です
ありがとうございます。

株式会社冨山塗装 様2021-02-11
用途:
サイン固定に
対象商品:
46753147

袋の中に仕切りがあり、それぞれのパーツを無くしにくい構造で心配りがよかったです。
半面、袋を切る回数が増え手間がかかったところに改善の余地があるのかと感じました。さらには多くの数を使用するときには業務用パッケージ(〇〇個セットのように)お得感のある商品もあると嬉しいですね。
パッケージに「使用ボルト」のサイズ明記されているとさらにうれしいです。
他のサイズも使うので間違えないように…。

ぽいんと企画 様2020-05-10
用途:
サインプレートの取り付け用&化粧
対象商品:
46753217

商品につきましては大変、満足しております。しかし、これから先の不況予想に見合った低金額の商品開発もお願いしたい。

1人が参考にしています
2019-09-18
用途:
看板の装飾
対象商品:
46753183

予想通りで何の問題もなく作業できました
仕上がりもとても綺麗でした

太田音響プロデュース 様2018-10-19
用途:
額縁
対象商品:
46753113

メッキが綺麗でとても高級感があり各サイズ再度注文する予定です

1人が参考にしています
2018-05-18
用途:
5mmアクリル板の浮かし止に使用
対象商品:
46753086

仕上がりは綺麗にできましたが、紛失しやすいパッキンの予備が有ればありがたいです。付属品に取付用ねじが有ればありがたい、普段使用しない長ねじ45mm~50mmが必要になるので不便。

ダックケーブル株式会社 様2018-04-29
用途:
透明アクリル板の壁面取り付け金具として使用、簡単にスマートな取り付けができて満足
対象商品:
46753174

仕上げも綺麗で、取り付けも簡単、アクリル板をスマートに綺麗に取り付けできて、満足

株式会社グローバルサポート 様2017-04-20
用途:
掲示板に使用しました。
対象商品:
46753061

大変満足しています。使用方法には戸惑いましたが何とか設置することができました。

2017-02-05
用途:
アクリルパネルの固定
対象商品:
46753122

表示用のアクリルパネルに使用するのでデザイン性も良く満足しています。

2017-09-25
用途:
玄関
対象商品:
46753061

挟めるアクリルがちょっと薄くて。もう一度薄いアクリルを購入する予定です。

ムラシマ 様2016-07-28
用途:
サインの取付
対象商品:
46753165

発注してからの納期が掛かり過ぎる、急ぎの仕事では、使えない

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

2015-02-27
用途:
会社の看板に使用
対象商品:
46753061

メッキ部分が輝き、立ち上げ看板が、この金物のおかげで、一際、際立ちました。ありがとうございます

株式会社 荒川ゴム製作所 様2015-05-20
用途:
会社サインプレートの取り付け
対象商品:
46753147

もう少し光沢があれば良かった。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。