六角軸ホイールワイヤーブラシのレビュー

平均満足度 4.35 (37件のレビュー)
商品レビューを投稿する
六角軸ホイールワイヤーブラシ モノタロウ
モノタロウ
399 / 税込 439
ホール状なので溝など狭い部分の作業に便利です。 六角軸シャンクなので電動工具への取り付けも簡単です。 【用途】錆取り作業に。 バリ取り作業に。
37件中 21~37件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2019-12-26
用途:
シャッター塗装剥がし

サイズ、耐久性、価格、モノタロウのが一番でした。塗装剥がしには、ベスト。適材適所だったと思います。同形のものは、沢山ありますが、日本製を謳ったものよりも、私には、断然良い結果でした。

2017-11-10
用途:
塗装作業時
対象商品:
46784647

狭い箇所のケレン作業の際に使用しています。
サンダーだと角度が悪くても、インパクトに取り付けたこのブラシであれば楽にケレンができる場合があります
しかも安い

2018-01-05
用途:
工房での作業時使用
対象商品:
46784665

良品です。加えて御社の対応更に良。ありがとう存じます。

2017-05-31
用途:
スチール製品の錆落とし
対象商品:
46784631

カップワイヤーブラシでは落とせなかった錆が面白いように落ちました。値段も安くて良いですね。次回は真鍮ブラシも購入してみようと思います。
使用していると、たまにワイヤーが抜けて飛ぶことがあります。作業時は防護眼鏡をお忘れなく。

2024-05-14
用途:
塗装作業時、機械のメンテナンス時
対象商品:
46784665

材質がSUSだけにスチール製とは違い耐久性が違います。材料の錆等を落とす時、研磨時のワイヤー飛び散りが少ないです。

1人が参考にしています
2016-07-03
用途:
メンテ用品
対象商品:
46784631

さび落としに使用、普通に使えます

2022-11-02
用途:
旧車のレストア作業
対象商品:
46784631

フレームや足回り部品の錆落しに使いました。
インパクトレンチにセットしてゴリゴリ擦りとても良く錆が落ちました。
シャフトが短いので深い部分に届かないのが困りました。
ワイヤーが摩耗して短くなったり飛んだりして1本使い切りました。
2本目と直径75mmを追加購入しました。

2016-03-06
用途:
溝の研磨
対象商品:
46784683

この厚みでこの値段、十二分に満足

1人が参考にしています
2016-02-10
用途:
包丁磨き
対象商品:
46784674

まだ使ってないので分かりません。
安かったので良かったです。

2022-01-19
用途:
バイクのホイールの錆びとり
対象商品:
46784647

6角対応のインパクトドライバーに取り付けて使ってみたが、細かい部分にはきびしい。

2015-02-26
用途:
塗装の剥離、錆落とし
対象商品:
46784656

思った以上に、塗装の剥離、錆落としができました。電動ドライバーやインパクトドライバーで電源のないところでも使用でき、ちょとした補修には便利です。

2021-04-26
用途:
ステンレス作業台の隅の部分等の、グラインダーで研磨できないようなところ
対象商品:
46784647

径が大きすぎて、細かい作業に不向きであることが分かった。細かい作業には、ブラシタイプの方がよかった。

2017-07-10
用途:
機械メンテナンス時
対象商品:
46784631

特に問題なく通常通り使用できました。安いので助かります。

2014-09-17
用途:
ステンレス溶接部の磨き
対象商品:
46784665

インパクトに取り付け可能なので楽にヘアーラインのように仕上がります。

2017-07-06
用途:
剥離作業
対象商品:
46784683

真鍮を購入しましたが、軸が中心とは程遠い場所に取り付けられており全く使い物にならない!ゴミですよこれ?所詮mede in CHINA

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。品質の向上に努めてまいります。
商品の不具合に関するお問い合わせにつきましては、弊社問い合わせ窓口までご連絡ください。
どうぞ宜しくお願い致します。

2016-03-14
用途:
コンクリートの汚れ取り
対象商品:
46784631

ちょっとワイヤーが固まって堅いです、コンクリートが削れすぎます。これでは錆取りでも地金が削れないでしょうか。私の作業では他の製品にした方がいいようです。

2015-09-15
用途:
アルミ部分の白サビ除去、他サビとり
対象商品:
46784683

もう何年もリピート購入していますが、前回購入分はやたらとブラシから抜けが多く現場の人間よりクレームが入っています。今回購入分はまだ使用してませんが、従来通りの品質期待します。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
品質の向上に努めてまいりますので、どうぞ、宜しくお願い致します。