ワイヤアルミダクト 悟空のレビュー
必要な長さに合わせて簡単にカットすることができるため、現場でのジャストサイズの施工を可能にします。道具はハサミとニッパーを使って簡単に切断できます。
高炭素導線が狭いピッチでらせん状に入っていますので形くずれを防ぎます。アルミ箔3層・ポリエステルフィルム2層の特殊ラミネート構造により、優れた耐久性と気密性を持っています。
【用途】一般換気向け
2018-08-06
- 用途:
- 排気用ダクト
- 対象商品:
- 46832992
排気用ダクトに使用しています.アルミ箔が薄いので支持の際に気を遣いますが,一旦設置してしまえば,問題ないと思います.軽く,縮めた状態に対してかなり長く伸ばせますので,長さ調整も自由に調整できて使いやすいと思います.できれば,5m程度の短いものも販売していただけると,より有効に使えると思います.
1人が参考にしています
三精塗料工業株式会社 様2017-09-10
- 用途:
- ダクトによる換気(吸気)
- 対象商品:
- 46833053
フレキシブルで柔らかく、使いやすい。思ったより丈夫。ただし、端っこ(切り口)にはスパイラルニップルを付けないと使いにくいが、ニップルを付けると何とでも接続できるので便利。
2人が参考にしています
2017-08-09
- 用途:
- スポットクーラーの延長送風ダクト
- 対象商品:
- 46832992
通常のアルミダクトに比べてワイヤーが入っているぶん曲げがスムーズに行える為施工性は高い。
但し、10m単位の販売ロットなので無駄ができる。
4人が参考にしています
ファーム保坂 様2017-09-29
- 用途:
- 籾摺り機の排籾殻搬出用
- 対象商品:
- 46833035
使い方が合っていないと思われるが、薄いアルミ上にフィルムがコーテングとあり、これは使えるなと一人思い込んだ末使用したが、2時間で破れた
1人が参考にしています
株式会社ジャパンネットワークサービス 様2016-08-03
- 用途:
- 機械の排気ダクト
- 対象商品:
- 46833001
呼び径75になっているが80以上ありパイプやフランジにつなぐ際に相手を多少太らせないとバンドで固定する際に裂けやすくなる。10mで歩留りよく使えるのでそこが残念
2人が参考にしています
MonotaROからの回答
ご意見ありがとうございます。
呼び径は呼称になり、実際の寸法とは異なります。
大変お手数ではございますが、
パイプ(鋼管)の呼称について https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pipe/
を一度ご確認頂けると幸いです。
2015-12-22
- 用途:
- 換気扇
- 対象商品:
- 46833035
150mmを局所排気レンジフードファンに使用した。ワイヤーはしっかりしていて思いどうりに曲がる。アルミ箔は薄い為、引っ掛けたりの破れに注意を要す。
2人が参考にしています