降圧トランス ポータブル式のレビュー

平均満足度 4.21 (39件のレビュー)
商品レビューを投稿する
降圧トランス ポータブル式 モノタロウ
モノタロウ
15,980 / 税込 17,578
現場で安定した電気が、手軽にとれます。 【用途】200V電源から100V製品が使えます。
39件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
MAX工業 様2025-09-23
用途:
機械のメンテ
対象商品:
46828485

価格も手頃でとても良いと思います
取説はとても見やすかった

岡野農園 様2024-09-03
用途:
作業場で家電を使う際

作業場に三相200Vが配線され、そこに100Vのウィンドクーラーを取り付けて使用してます。問題無く使用出来るのですが、長時間使用ですとトランスがかなり熱くなり、使用を中断します。
とてもコスパの良い製品だと思いますが、長時間使用出来たら100点満点なのですが。

4人が参考にしています
寿株式会社 様2024-06-15
用途:
ヒーター
対象商品:
46828485

寒い時期のヒーターに使用
電圧は安定してると思います

3人が参考にしています
田谷製作所 様2023-09-05
用途:
作業場で使用
対象商品:
46828485

コンプレッサーに使用 降圧しての使用です
安定して使用でき 満足してる。

2人が参考にしています
2023-07-16
用途:
ハウス周囲の防犯カメラ用を予定
対象商品:
46828485

想像以上に熱くなりました。目的の長時間利用は心配です。

2人が参考にしています
株式会社オーレックス 様2022-07-25
用途:
電源容量の遣り繰りに使用。
対象商品:
46828485

プラグがしっかりしていて良いが、防水(防滴)タイプだったら尚良かった。
使用中のハムや発熱もそこそこで、大電流消費の電動工具や高圧洗浄機にも十二分に対応する。
普段は高圧洗浄機とペアで使うことが多いので、防滴化を検討中。
(高圧洗浄機は何気に大電流を消費するので、ブレーカ容量を圧迫し他の機器への影響が大きいので、動力用として別系統の200V三相電源を当機で降圧し運用区画・使用機器限定で使用しています。)
強いて改良点を上げるなら、「漏電ブレーカ」と「抜け止め機構付きコンセント」の採用、上述の「一次側三相プラグの防滴対応」でしょうか。

1人が参考にしています
有限会社 徳澤鉄工所 様2022-03-24
用途:
電圧の調整
対象商品:
46828485

2台目の購入です。
工場の200Vの電圧を分割し100Vとして使っています。
コンパクトで邪魔にならず良いです。

3人が参考にしています
新谷建具店 様2022-06-21
用途:
動力の電気代が
対象商品:
46828485

200V動力の電気代が毎月余っているのに定額支払っているため何気なく使うラジオ、扇風機、電話機の充電、LEDライト等々を動力から取れないか?と思って探したら有るんですね。速攻購入しました。普通に使えています。

4人が参考にしています
グロリアス・ジャパン株式会社 様2022-06-04
用途:
電圧増設
対象商品:
46828485

早期納品いただきまして大変助かりました。有難うございました。

1人が参考にしています
2021-10-01
用途:
非常時に
対象商品:
46828485

非常時に使用しております。
小型で持ち運びやすく大変満足して使用しております。

2021-08-11
用途:
スポットクーラー用電源
対象商品:
46828485

暑熱対策でスポットクーラーを導入したが
、100v電源がなくあらたに配線工事が必要であったが、200v電源が近くにあったので、今回の商品を利用し使用しています。 コンパクトで置き場所にも困らず満足しています。

2人が参考にしています
2021-09-02
用途:
工場の掃除機に使用
対象商品:
46828485

工場の掃除機に使用 短時間なので発熱もなく 問題なく掃除でき満足である

2021-06-07
用途:
スポットクーラー電源として
対象商品:
46828485

トランスは単巻きで、202V入力→106V出力位でした。
アイリスオーヤマのスポットクーラーIPC-221N を50Hzで、冷風20度設定運転(周囲26度位)4時間連続起動で、本体ケースは40度位でした。
7.8A定格なので、自然冷却では10A位が限界かな?と思います。
それ以上で使用する場合は、他の方のコメントもある通り、冷却必要だと思ています。
短期間使用の予定なので、値段重視です。

2019-02-15
用途:
電動工具に使用
対象商品:
46828485

機能的に問題なく、コンパクトでコストパフォーマンスも良く重宝しています。使用前のプラグの接続において、もう少しコードが短い方がリード線の固定作業がやり易い様に感じました。

1人が参考にしています
黄金山牧場 様2018-09-26
用途:
動力電源しかない畜舎での補助照明機器使用時
対象商品:
46828485

秋、冬の日照時間が短い時期だけの電源需要に対して、導入コストを抑えたかったので、価格の安さは助かります。プラグの型も違っていたので、付け替えましたが、説明書が付いていたので簡単でした。

2人が参考にしています
R's company 様2018-07-20
用途:
工事現場での配管融着の時
対象商品:
46828485

安定した電力を使用できて、小型でそこまで重さもないので使い勝手がいいですね。

2018-10-17
用途:
1500Wの電気窯で使用
対象商品:
46828485

15A以下なら連続使用可能と記載されていましたが13.5Aで連続使用2時間経つとボディーが触れないくらい熱くなりプラスチックが溶けたような異臭も漂って来ました。サーキュレーターで本体を冷却し続ければ熱は抑えられますが、それでも多少の匂いは漂ってきます。時間制限なく長時間使用したい場合は少し値段は上がりますが、タイカツのトランスをお勧めします。こちらは12時間連続使用でも一切発熱も匂いもしませんでした。またタイカツのトランスのQ&Aに単相専用と書かれてますが3相、単相どちらも使用可能です。(そもそも降圧トランスはプラグを取り替えればどちらでも使用可能です)

7人が参考にしています
2017-04-24
用途:
100V電源として常時
対象商品:
46828485

未だ大きな負荷がかかっていないので良くは解りませんが、概ね使い勝手は良いようです。

1人が参考にしています
2017-04-14
用途:
工事作業時
対象商品:
46828485

安定した100Vが使用できました。値段共に満足です。

2018-02-28
用途:
工場の電源確保
対象商品:
46828485

動力電源を導入したため購入しました。某メーカーのOEMの様なので安心して使えます。個人的には配線とプラグは不要ではないかと思いました。配線は短いし、プラグは使いませんから。

2人が参考にしています