2軸トルクヒンジ HG-T30S15のレビュー
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。2軸のフリーストップ機構により、傾き方向(チルト方向)と回転方向(スイベル方向)共に任意の角度を保持できます。回転方向(スイベル方向)は360°回転します。ベースは面付仕様で、筐体への取り付けが簡単です。
【用途】セルフレジや小型モニターなど
株式会社 渡辺商会 様2021-02-03
- 用途:
- 船舶への照明取り付け
- 対象商品:
- 47011465
小型ボートにLED作業灯を取り付けました。
上下、左右に角度調整ができるので、理想通りに照明が変更できました。
1人が参考にしています
2020-04-25
- 用途:
- 展示会等での小物の設置に使用
- 対象商品:
- 47011465
小物を設置する際に、接地面(ネジ止め部分)の面積が小さすぎたので、もう少し接地面を大きくしてほしい。
1人が参考にしています
株式会社mixsato 様2017-09-30
- 用途:
- 注文間違いです。形は一緒なのですが、サイズが別物なんです。注文時にサイズの詳細不明でしたからこの商品は今は必要ないんです。
- 対象商品:
- 47011465
商品紹介時には寸法も必要事項ですよ。写真だけの判断では使えません。当社が必要としてるのは携帯電話用の小さなものです。まさかこのような大きいサイズのものがあるとは私の認識不足でした。
1人が参考にしています
MonotaROからの回答
この度は、大変申し訳ございません。
商品寸法を明記するよう、改めさせて頂きます。
尚、返品ご希望の場合は、お手数ですが弊社問合せ窓口まで
ご連絡をお願い致します。