カーブジョー ロッキングプライヤーのレビュー
下あごが自動的にクランプ位置を調整する事で、標準的なロッキングプライヤーの3倍以上のグリップ力を引出します。
特許取得済みの特徴的なあご形状はパイプや四角、六角形状など様々なワークを多面接触で確実にクランプします。
オイルなどで滑りやすいワークを掴んだり、両手での作業が難しい狭い場所での作業にも適しています。
2018-04-03
- 用途:
- 金属加工
- 対象商品:
- 47323543
7CRを購入しました。丸パイプ加工時の保持に使用しました。謳い文句の通りしっかりとしたクリップ力があります。ホムセン等の安物ロッキングプライヤーも使ってますが、やはり違います。こちらも工具としては安いほうなので別形状のものも欲しくなりました。
2019-10-20
- 用途:
- 細かい部品の固定や配管パイプの掴みに使ってます
- 対象商品:
- 47323543
カーブジョーを買いましたが、パイプはつかめるけど、ネジを回して口を開くと口先が側段違いにずれるので、口先で小さな物がつかめませんでした。使い方が悪いのかもしれませんが、こういうものなのかな?
2016-11-01
- 用途:
- オフロードバイクの整備、車載工具、クラッチレバー・ブレーキレバー・ブレーキペダルの代用品
- 対象商品:
- 47323534
5CRであれば車載工具として持ち歩いても邪魔になりません。
もしもの時に、クラッチレバー・ブレーキレバー・ブレーキペダルの代用品としても使えます。
林道を走行する方で、荷物を減らしたいと考えている人にオススメです。
また、日頃の整備においても何かと使えます。
ちょっと掴みっぱなしにしておきたい、溶接・曲げ・塗装なんかですね。
一本持っておいて損はしないです。
そうそう壊れるものでもないですし。
2人が参考にしています
安藤鍛金彫刻工房 様2015-08-26
- 用途:
- 金属造形工房
- 対象商品:
- 47323534
IRWINのVISE GLIPはいろいろな形状のものがあり、30年以上愛用し、重宝しております。金属板の溶接の際には、工作物固定として必需品です。価格の安い他社製品も試してはみましたが、比べると、相当な振動や打撃にもロックが外れることはなく、叩く作業も並行する工程も多い鍛金の仕事には、つくりもしっかりしていて信頼がおけます。工作物を2パーツを合わせて固定する際、狭い面積でも噛み込める先端の形状や、いろいろな厚みのものを上下平行に安定固定できる先端のバリエーションが、もっとあればよいと希望します。
3人が参考にしています
2016-02-08
- 用途:
- 二輪用車載工具
- 対象商品:
- 47323534
二輪車載に邪魔にならないサイズ。
車載工具に無いサイズのボルト等に対応出来そうなのと、ロック機構が付いているので、多目的に使用出来ると思います。
1人が参考にしています