ジグソーブレード 高品質 金属用のレビュー

平均満足度 3.90 (20件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ジグソーブレード 高品質 金属用 モノタロウ
モノタロウ
899 / 税込 989
折れにくく欠けにくいので経済的です。 【用途】金属用
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-12-13
用途:
スチールの切断に使用します。
対象商品:
47313077

スチールをカットしている場合、ジグソーの刃は欠けます、値段が安いので助かります。

2021-03-07
用途:
板金の切断
対象商品:
47313086

安価で良いと思います
ステンレス板を切るのに使っていますが
t1.5程度なら問題なく簡単に切れます
良い刃を高価で買って数回使うより
安い刃を低価で買って使い捨てるほうが
使い勝手が良いので重宝しています

1人が参考にしています
2021-04-16
用途:
薄い鉄板の型を描いた物を切っています。
対象商品:
47313077

まだ初めて間がないので技術がともないません。
物はいいです。腕を磨きます。

1人が参考にしています
2021-04-10
用途:
アルミ板 鉄板の切断
対象商品:
47313113

使えます。安いので、たまに使う程度なら十分です。専門の方が仕事で使う場合、恐らく持ちは悪いと思います。

1人が参考にしています
スノー サポート 様2020-05-16
用途:
エキスパンドメタルの切断
対象商品:
47313095

以前使用していたブレードより切れが良く切れ味が長持ちする。

2020-08-09
用途:
アルミサッシの戸車部分の交換による加工
対象商品:
47313095

リョービのジグソー用に金属用の刃を買ったのですが、取付部分が合わず取付けてもタダ刃を挟んでいるだけですぐ外れてしまい現場で取付部分を加工して何とか使ったが、客に不信感を与えてしまう結果になり残念でした。 切れ味はよかったです。ジグソーでもただメーカーだけを表示するのではなく、本体の製造年の使用範囲とかを明記するべきではないかと
思った。取付部分の形状が合わないものもリョービにはあったということです。

1人が参考にしています
飯塚カギセンター 様2019-11-07
用途:
スチールドアやアルミサッシの加工取り付け
対象商品:
47313086

以前赤いブレードを使って今したが、これは切れ味が良く何回使っても切れ味が堕ちにくいようです。いろいろななメーカーのものを使って、安くて良いものに決めました。

2019-01-17
用途:
設備のメンテナンス時に
対象商品:
47313077

当方の環境では頻繁に使うものではありませんが、出番のときに手持ちが無いということのないように工具箱の中に常備・補充しています。有名メーカー製のものと比較して品質の違いは感じません。これからも継続して使っていこうと思います。

1人が参考にしています
株式会社GSユアサフィールディングス 様2018-03-19
用途:
研修用
対象商品:
47313104

研修用に使用しました。
木材用を金属へ、金属用を木材へ等、用途外で使用すると、
切れ味が悪いことを体感してもらいます。
格安で満足しています。

株式会社メイトー 様2017-04-12
用途:
金属部品の切断
対象商品:
47313086

穴がないので、安定感がありシッカリとジグソーに固定でき安心して作業ができます。

水島鉄工所 様2016-11-07
用途:
現場作業用
対象商品:
47313077

モノタロウブランドの赤い品物よりも
切れ味・持ちが良いのではないかと思われます。

1人が参考にしています
桃井電機 様2017-05-18
用途:
機械の解体
対象商品:
47313086

きかいのかいたいさぎょうにしようしたがとくにもんだいなし。

1人が参考にしています
出口住設 様2020-05-19
用途:
設備工事
対象商品:
47313086

20AのSGP鋼管を切断するのに新しい刃を二枚使用しても切断出来ませんでした。首ねっこから刃物が折れてしまいます。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけしまして大変申し訳ございません。
今後の品質改善の課題とさせて頂きます。

2018-02-05
用途:
消耗道具
対象商品:
47313104

正直切れはあまり良くない方。刃こぼれもあり良いのか良くないのかわからない。

有限会社アルピーヌジャパン 様2016-05-03
用途:
木工作業
対象商品:
47313077

コンパネやパーチクルボードにも細かく対応してくれて丈夫な歯でスムーズにカットが出来て満足しています。

2016-08-01
用途:
廃品の解体
対象商品:
47313086

他の製品は使ったことは無いけど。刃が持たない気がします。安くていいけどね。

2015-09-05
用途:
アルミ、ジュラルミン切断。
対象商品:
47313113

アルミ、ジュラルミン切断、刃の厚みも有り直線もしっかり切れます大きなRも問題なくカットできます。刃厚の薄いものはRのきつい物も切れますが刃が逃げて斜めの断面になるので、注意です、この商品はその点でも優れていると思います。1インチ刃数が少ないのでやや速度を上げ気味で切り初めを特にゆっくりにするとカットラインをはずしにくいです。お勧めします。

3人が参考にしています
有限会社ツイン 様2013-10-24
用途:
薄鉄板の切込加工
対象商品:
47313095

切れ味は純正にくらべて遜色無くよく切れます。
折れにくいという事で購入しました。
どれだけ折れずに耐久性が有るか試し中です。

2014-12-07
用途:
鉄板(5tまで)アルミ(20t)位までの切り出し
対象商品:
47313113

思っていたより切れる。ただ私の使用目的から100Lは長すぎて邪魔になる場合が多い。
一部50mm位に切断加工して使用している。

有限会社勝田製作所 様2013-06-28
用途:
鉄カット
対象商品:
47313104

よく切れます!!

1人が参考にしています