セーバーソーブレード 高品質 金属用のレビュー
- 用途:
- 軽形鋼裁断
切断が軽くできたのと切り口が綺麗に
今後も使いたいと思います
- 用途:
- モノタロウ純正セイバーソーに使用しました
- 対象商品:
- 47313156
切れないなと思ったら新品の刃に直ぐに交換した方が作業性が良く進みます。無理に古い刃を使っても折れたり曲がったりで危険なだけだと思いました。
- 用途:
- ユニットバス天井開口
正確に切断できました。切断能力も長持ちします。
たすかりました。
- 用途:
- 機械のメンテナンス時
この金額で他のと大差なく使用できます。とても有難いです。
- 用途:
- 解体作業時
- 対象商品:
- 47313147
主に鉄部の解体時に使用しています。
価格はかなりお安いのですがまあまあ切れます。
そんなに不満はありません。
消耗品なのでこれくらい切れてくれればこちらの商品で十分満足しています。
- 用途:
- 工事解体用
他メーカーに比べ安価であり助かります、長持ちはしません。これはどのメーカーもそうですが。
- 用途:
- 小物金属廃棄切断のため
- 対象商品:
- 47313131
竹用、生木用、金属廃棄物切断用と使い分けているが、取り外すとどれがどの用途か判らなくなってしまうので、形状、印字、収納ケースなどですぐに使い分けできるものになっていると良いです。購入する時に、用途をもっと目立つ表示にすると、購入しやすいです。やはり消耗品であるが、チェーンソーに比べ管理が楽で大変気に入っています。
- 用途:
- Φ38mm鉄製 物干し竿の解体
- 対象商品:
- 47313156
18山を購入
金属パイプの切断は騒音が凄まじいです。
しっかり固定しないとかなり暴れます。
恐らく14山では更に暴れて大変、難しい作業になっていたと思います。
耐久性はΦ38mm、肉厚0.6mm
を14カットしてかなり刃が消耗したところで交換しました。
切削油を使用すると刃の進み具合が良好でした。
- 用途:
- 12インチ~18インチタイヤの廃棄時に使用
- 対象商品:
- 47313131
ビードワイヤーをグラインダーで切断後、セーバーソーでサイドウォールからトレッドを切断する時に時間も掛からず、早く便利に使える。
ビードワイヤーも切断も出来るが、切削寿命が短命になる。
ビードカットした後の215/45-17のタイヤ4等分切断でも、4~6分で切断可能。
タイヤの処理費用代が不要になったのが良かった。
- 用途:
- デッキ開口用
- 対象商品:
- 47313131
デッキの開口用に購入しました。同じモノタロウ製で安価のものがあるので、今後は安価の方を購入する予定です。
- 用途:
- 看板撤去作業の折のアングルの切断
- 対象商品:
- 47313156
ブレードが作業時 特に鉄アングル・パイプの切断の折 ブレードが長すぎず 作業がし易い
- 用途:
- 解体作業
- 対象商品:
- 47313131
いつも購入しています。たまには違ったモノをと思いホームセンターで5本3000円のモノをを購入しましたが、こちらを改めて購入しました。