センサー付ライト LEDのレビュー

平均満足度 4.02 (144件のレビュー)
商品レビューを投稿する
センサー付ライト LED モノタロウ
暗い場所で人に反応して点灯します。
144件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2019-11-09
用途:
玄関など
対象商品:
47835794

使い方が荒かったのもあるが、あっという間に破損してしまった。商品のせいではないが、安物買いで銭を失うなら最強に頑丈なものがいいかな。

1人が参考にしています
有限会社 燦技術 様2019-04-05
用途:
倉庫内の予備照明
対象商品:
47835794

コンパクトで非常に明るく、センサーの感度もいいです。
センサーの角度が変えられるのは設置箇所を選ばずいいと思います。
LEDの寿命が長ければ良いのですが。

2020-09-12
用途:
夜間の照明
対象商品:
47835794

今回を含めて過去に4個購入しましたが,その内の2個のホルダーの挟む強度が弱く,本体の自重で外れてしまいます.他の2個は,しっかりと固定できます.製品のばらつきが大きく,安心して購入できません.出荷前の品質管理をしっかりと行って戴きたいと思います.本体は,とくに問題なく使用できていますので,残念です.

2019-08-23
用途:
明かりが入らない部屋に立ち入る際に自動点灯する機能で照明する時
対象商品:
47835794

説明文に書いてありましたが、室温が高いと人の体温を感じてから照明が点きづらいようです。取付場所やセンサーの向きなど季節により調整が必要と思います。

大健 様2019-01-28
用途:
夜間の階段に設置使用
対象商品:
47835794

3個目の購入です。以前使用していた他製品のLED センサー付きライトが故障したため購入しました。この製品は明るさに非常によく反応します。また光量も大きく広がりがあり2個目から3個目に増設しました。乾電池使用も使いやすいです。どのくらい長い期間使えるかみてみたいと思います。数年後レポートします。

2019-01-04
用途:
玄関 洗面台 階段に
対象商品:
47835794

複数購入し設置
反応もよく 明るさ十分
電池は単2 が3本ですが 購入は4本パックが多いから
できれば2本にしてほしい

2018-10-10
用途:
以前の物より質感がアップしている。
対象商品:
47835794

以前の物より相当良くなっている気がします。以前のは3-4年で経年劣化で(光センサー部のプラスティックが”ボロッ”と割れてしまったり、ライト背面の反射板がくすんでしまったり、スイッチが駄目になったり・・・ただ、価格の割には大変活躍しました)駄目になりました。今度のは質感も上がり、背面は、シールからねじ止めになり、電池も単3→単2に変わりました。どのくらい持つのか楽しみです。

1人が参考にしています
2018-12-25
用途:
玄関ドアの鍵明かり要
対象商品:
47835794

早速玄関ドア前の壁に取り付けました。要求仕様どおりの製品で、たいへん満足しております。

有限会社アスコ通信特機 様2018-11-28
用途:
夜間の廊下の照明
対象商品:
47835794

程よい感度で重宝しています。電池が単二なので長持ちしそうですね。
追加でまた購入したいと思っています。

2019-06-11
用途:
作業場の暗い通路の照明
対象商品:
47835794

リーズナブルな価格で試験的に購入したが、思った以上に明るくなかったので、別の商品を検討中です。用途として手元を照らす程度の照明だった。照明の明るさ、範囲を、より分かりやすく商品説明で記載して欲しい。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでした。
商品情報の記載に関しまして検討させていただきます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

2020-04-20
用途:
夜間トイレに行くときの自動照明
対象商品:
47835794

これで3台目で前のものが故障する前に消耗品と思い最購入してます。

株式会社エスアールマシン 様2018-12-09
用途:
夜間の照明に
対象商品:
47835794

夜間の通行時にと思い買いました。
最近、昼間も点灯するようになって、スイッチを切るようにしています。
使用後に不良品になったようです。

2018-10-04
用途:
夜間のトイレまでの誘導灯
対象商品:
47835794

脚元を照らしてくれること。
明る過ぎず寝つきも良い。
電池式もGood!

有限会社共栄グリーン 様2018-09-21
用途:
夜の、トイレに行く時足元を照らすために買いました。
対象商品:
47835794

とても、助かってます。夜暗い中、スイッチを探さなくていいし、すぐ点くので、便利です。

2018-07-06
用途:
ガレージ用
対象商品:
47835794

ガレージに照明を入、切り前後の明かり取りに使用しています。単2電池なので長時間使用出来るかと思います。割と
広範囲に照らしてくれるので役立ってます。

2018-12-14
用途:
暗い渡り廊下に設置。
対象商品:
47835794

暗い渡り廊下設置したが、思いのほか電池の交換が早い。

2018-08-06
用途:
夜、トイレに行く時に使っています。
対象商品:
47835794

色々センサーライト購入しましたがセンサー感度も良く一番明るいです。

1人が参考にしています
2018-09-05
用途:
受台に工夫が欲しい

2つ改善して欲しい点がある。電池が単2なのは長持ちして大変良いのだが、その分、重量が増し、重過ぎて取外し可能な受台との強度が十分でない為、落下しやすい。私のは2回ほど落下し、本体と受台を紐で縛らざるを得なかった。もう一つは、受台がネジ止めを前提としているようで、プラ製で構造があまりに貧弱。汎用性の高いスチールドアにつけるにはマグネット固定が一般的で、他の類似品では、それが可能な工夫がされているものが多い。このマグネット固定には、壁と接する部分が面構造となっている事が不可欠だが、本品はそうなっていない。自作で無理すれば出来なくはないが、結構苦労した。最初から、その点が考慮されていることを望みたい。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善の参考にさせていただきます。

2018-10-10
用途:
階段への足元等
対象商品:
47835794

ねじ2本の締め付けで取付完了。すこぶる簡単でした。
取り付け角度を調整できないため、上部に明かりが漏れるため、アルミでカバーを作成し、足元の光量を増して使用しています。

2018-07-20
用途:
夜間照明
対象商品:
47835794

乾電池式で安価,取付も容易そうなので購入しました.乾電池も単2ですので,長持ちしそうです.ただ,乾電池のフタの締まりが悪く,結束バンドでとめています.また,固定台座と本体間の取付も,たいへん小さな爪で固定されているのみで,壁に取り付ける際に不安です.別途,結束バンドで固定しようと思っています.価格,機能からは魅力的ですが,実用に際しての細かな改善を期待します.

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
品質改善に努めてまいります。
貴重なご意見誠にありがとうございます。