Φ25コマンドスイッチ AH25 押しボタンスイッチのレビュー
2025-03-14
- 用途:
- 装置の整備
入手まで少々時間要しましたが、モノタロウ以外では1ケ単位の購入は難しいでしょう。助かりました。
1人が参考にしています
2020-07-08
- 用途:
- 発電機の部品に使用
- 対象商品:
- 50018132
特に問題ありません。欲しい物を探すのが大変です。電話窓口を作って欲しい。
MonotaROからの回答
電話窓口もごさいますのでご利用ください。0120-443-509(IP電話(Skype?含む)からおかけになる場合は 06-4869-716)
有限会社有路鉄工 様2019-02-18
- 用途:
- 古い機械のスイッチ交換
- 対象商品:
- 50019751
要注意。昔のAH25より四角い部分のサイズが大きいです。本来付いていたスイッチと同じAH25の物を購入したがサイズが合わなく使い物にならない。
穴径は確かに同じ25ミリだけれど、本体部のサイズが変更されていて内部で干渉し取付できない。盤内の配置が狭い場合には互換性がないといえる。
機械を止め半月間部品待ちをした結果がこれでは困る。外形寸法を購入前に確認できるよう表示してもらわないと困りますね。
MonotaROからの回答
ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
2018-09-19
- 用途:
- 、機械のメンテナンス時
- 対象商品:
- 50018227
40年以上も前の機械のスイッチです。今でも供給があるので助かります。接触が悪くなると交換しています。価格も安いです。
伊予マリンテック 様2018-03-28
- 用途:
- 汎用立形フライス盤電気廻り修理
- 対象商品:
- 50018132
20年程使用のフライス盤制御スイッチ類交換品の1つです。旧のスイッチは直電圧がかからない励磁回路用なので長持ちはしますが、作動頻度が多いため釦部の樹脂が磨り減りました。使用感は普通です