操作表示機器 LEDランプ(ぴかりくん)(抵抗付表示灯用)のレビュー

平均満足度 2.00 (4件のレビュー)
商品レビューを投稿する
操作表示機器 LEDランプ(ぴかりくん)(抵抗付表示灯用) 富士電機
富士電機
559 / 税込 615
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2019-03-01
用途:
受変電設備遠方監視盤
対象商品:
50029095

ランプ交換頻度と消費電力を減らすためにアンバー,緑,赤,黄の4色を試しに購入してみました。
同色,乳白色,半透明の各パネルで試してみたところアンバー,緑,赤は何れも十分な輝度が得られました。
黄だけは黄緑と呼ぶほうが正しい色合いで同色パネルならまあまあ使えますが乳白色,半透明のパネルでは緑と紛らわしくて使えません。

5人が参考にしています
2019-04-01
用途:
パイロットランプの交換
対象商品:
50029095

色付きのカバーがあるパイロットランプでは少々輝度が足りないようです。
カバーが無色か無いタイプで使用する物のようです。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

2018-01-24
用途:
表示灯の白熱ランプの交換
対象商品:
50029077

DC100Vの白熱ランプ18V 2W 0.11A(表示ランプ)の代替えとして使用しましたが,2日で焼けて切れました。DC100Vの白熱ランプは1kΩの抵抗が直列ですが,このLEDランプ使用時は6kΩの抵抗に交換しないと使えないそうです。
商品説明に記載してほしいです。残念

7人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

有限会社ホテルテトラ 様2018-02-25
用途:
貸し室の在室確認灯
対象商品:
50029077

白色と見えて、購入したのですが、点けてみると、なんと、赤色、使い物になりません。
商品説明には、色は書いてありません。でたらめ、いい加減です。
csもくそもありません。サービス精神も欠如してます。おまけに返品不可なんて詐欺です。
善処しなさい。訴えます。
どう見ても、、、赤には視えませんね。ツイッターにもあげます。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。