補助継電器 標準形のレビュー

平均満足度 4.76 (17件のレビュー)
商品レビューを投稿する
補助継電器 標準形 富士電機
富士電機
2,998 / 税込 3,298
双接点化による接触信頼性の向上で電子化に対応。 (最小使用電圧、電流DC5V、3mA) 国内外の規格に標準品で適合(JIS、IEC、VDE、BS、UL、CSA、BV、LRなど) メーカー従来品(SRCa50-3/X、SRCa50-3F/X形)との置換えが可能。 IEC規格準拠の端子No.を採用。
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
株式会社アシストユウ 様2026-01-06
用途:
ハイエ-スの外部電源自動切り替えスイッチ

RVパ-クでの車中泊時に外部電源接続すると、バッテリ-+100Vインバ-タ回路
を自動で外部100V回路へ切り替える為に使用しました。
しかし。SH-4は多くの種類があるのを知らずに、4Aや3A-1Bなど、スイッチの
回路知識無く、購入間違いをしました。正解は2A-2Bでした。

1人が参考にしています
2026-03-04
用途:
商用電源とインバーターの切り替え
対象商品:
50238176

同じ目的で何台も使ってますが、安心して使えます。
もう少し切替時の音がミュートできると最高です。

2026-03-23
用途:
自車の外部電源用
対象商品:
50238176

自車の外部電源用に購入しました。
瞬時に切り替わるので満足してます。

大一機工株式会社 様2025-05-13
用途:
機械のメンテナンス、交換

消耗したので交換として使用。
いつでも在庫がすぐあるので助かります。

2025-03-15
用途:
機械の修理
対象商品:
50238176

交換して問題無く使用出来ました。 ありがとうございました。

2023-04-17
用途:
切り替えように使用予定です。
対象商品:
50238176

まだ使用前ですがテストを行い思った通りに動作することを確認
しました。本当は主接点容量のもっと大きなものを使用したいのですが
見当たらず、これを利用することにします。

有限会社土井紙工業 様2022-05-15
用途:
打ち抜き断裁機のリレー交換
対象商品:
50238465

直接工場まで送って下さるので電機屋まで行かなくても少しお安く購入できるところが良い。

2人が参考にしています
2022-05-17
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
50238675

いつも購入している商品です。いつもの業者より、40%~50%位安いので助かります。

株式会社アドバンスドテクノロジィ 様2021-04-08
用途:
現行使用のリレーの寿命が来て交換のため
対象商品:
50238474

旧型品との取付寸法に互換があり、直ぐに交換出来て楽に作業が出来ました。

2019-07-10
用途:
機械修理
対象商品:
50238194

機械制御盤の補助リレー老化したものと交換。メーカー品で問題なく使用出来ました。

REAL craft 様2022-12-07
用途:
外部電源の切り替え用
対象商品:
50238176

安心の国産メーカー品。
以前から使っていますが、今のところ問題ありません。

2018-11-07
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
50238212

商品は指定品の為、可も無く不可も無く。
ただメンテナンスに使用するので納期が早いのは、たすかります。

2022-04-24
用途:
キャンピングカー外部電源切り替え

キャンピングカーの外部電源入力とインバーター電源の間にポータブル電源からの入力を追加するのに使用しました。追加後の優先順位は外部電源>ポータブル電源>インバーターになります。

5人が参考にしています
2014-12-20
用途:
電源の自動切り替え
対象商品:
50238176

商用電源とバックアップ電源の自動切り替えのために使用します。
まだ製作していませんが、以前同じ機種を利用して制作しましたので、問題なく製作できると思います。
欲を言えば、メーカーへの提言になると思いますが、接点容量が2倍程度の物があればと思っています。

2022-07-06
用途:
電源ラインの切り替えに
対象商品:
50238176

DC/ACインバーターの切り替えに使っています。耐久性はわかりません

2人が参考にしています
スズデンコー 様2018-04-12
用途:
古い汎用工作機械などのメンテナンス用にかかせません
対象商品:
50238492

この手のマグネットスイッチはワイド寸法が昔のタイプと同一である故使い勝手か良゛良い

2015-09-08
用途:
配線
対象商品:
50238203

問題なし。今まで使っていたものより少しだけ低価格です。