電磁開閉器(ケースカバーなし) 標準形 FCシリーズのレビュー

平均満足度 3.60 (5件のレビュー)
商品レビューを投稿する
電磁開閉器(ケースカバーなし) 標準形 FCシリーズ 富士電機
富士電機
4,698 / 税込 5,168
電気的耐久性が25万回、機械的耐久性が100万回となっていますので、低開閉頻度の民生機器、軽作業用に最適です。 最低動作電圧は定格コイル電圧の75%となっています。 準拠規格:JIS C 8201-4-1、JEM1038。IEC 60947-4-1 【用途】エアコン、ショーケース、工業用洗濯機、ヒータ、ポンプ、ファン、圧縮機、乾燥機などにご使用いただけます。
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-05-23
用途:
小型冷凍機 修理

コンプレッサー制御に使いましたが、問題なく作動しています。
取付も既設機器のタイプと全く同じで交換も簡単に終わりました。

有限会社 松山マシンサービス 様2022-09-17
用途:
機械のメンテナンス時(消耗品)で使用
対象商品:
50196867

コンパクトで小スペースに対応出来る為、同容量の物に補修用として使用しています。

2017-06-22
用途:
テーブルリフトに使用。
対象商品:
50197323

交換の部品を探していましたが、近所では見つからず、モノタロウで探し購入。とくに問題もなく使用できています。
納期まではちょっと時間がかかりましたが。

1人が参考にしています
有限会社有路鉄工 様2018-01-22
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
50196772

注文時に納期31日、返品不可で了承したが、注文後になって納期予定が2か月後に延長されていた。予定していた機械をメンテナンスする期日に間に合わなかったため、今回納入されたこの商品を使用することはありませんでした。次回に使用したいと思います。過去にも同じような納期トラブルがありましたので納期表示改善が必要と思われます。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

ミヤザワサービス 様2015-06-01
用途:
制御器修理
対象商品:
50196745

取説に中国語が書かれている為嬉しくない
何時取り付けたか日付を入れたラベルが欲しい

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。