電磁開閉器用主回路サージ吸収ユニット SZ-ZM形のレビュー
2023-11-07
- 用途:
- トグルスイッチが長持ちするかな?
- 対象商品:
- 50305692
既製品なんですが、2馬力のモータをトグルスイッチで直接ON/OFFしているミンチ機があるのです。
当たり前ですがスイッチはすぐ悪くなります。
これは電磁開閉器用ですが中身は一緒のハズなので試しに付けてみました。
三位一体なのがありがたいです。
欲を言えばもう少し小さくしてほしかったです。
東洋エンジニア 様2021-01-08
- 用途:
- 開閉頻度が高いポンプモーター用MG二次側に使用しました。
- 対象商品:
- 50305692
本体をDINレール取付け兼用にすると固定が楽になる
と思います。
株式会社オーレックス 様2018-09-10
- 用途:
- 同社SC-4-1主回路接点保護に使用
- 対象商品:
- 50305692
中身はデルタ結線のCRスナバです。3端子なので線間接続であり、接点間の接続は想定されていません。
接点間のスパーク抑制にはサージエネルギーの削減効果として寄与しますが、スパークそのものは完全に抑制することはできないので、通常の使い方ですと接点寿命の延長ということになります。
ちなみに、硫化物雰囲気中で、高温多湿の環境下のSC-4-1に試したところ、接点寿命が2倍~4倍程度伸びました。
接点で発生するスパークのエネルギーが低下して温度上昇を抑えられた結果だと思われます。
無接点化や盤の密閉化で対応する前に試してみて損は無いと思います。
5人が参考にしています