電磁開閉器用主接点キット SZ-MC形のレビュー

平均満足度 4.78 (9件のレビュー)
商品レビューを投稿する
電磁開閉器用主接点キット SZ-MC形 富士電機
富士電機
1,598 / 税込 1,758
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-04-26
用途:
設備のメンテナンス
対象商品:
50304082

設備定期メンテナンスで、主接点交換品を使用している。
低価格で購入ができ、大変満足です。

1人が参考にしています
菅沼製作所 様2022-11-09
用途:
電磁開閉器のメンテナンス
対象商品:
50304082

電磁開閉器の型番欠品があったので接点キットを購入した。コンプレッサーやポンプなど環境によって細かいオイルミストなどかかり易く一番傷みやすい箇所かと思う。ばらすのは面倒だがこういったキットが手に入るのはありがたい。全停止のトラブルを避けるためにも組み込んだサブを用意しておいてもいいかと思った。

1人が参考にしています
常水商事 様2021-07-16
用途:
操作盤内の電磁接触機、メンテナンス
対象商品:
50304161

使用頻度の少ない物でも、接点不良が時々有るため、使用しています!
何の問題点もなく作動しています。

2019-11-29
用途:
機械メンテナンス時
対象商品:
50304046

他社で購入するよりもかなり安価でした。コスパはかなりいいと思います。

2019-05-06
用途:
電磁開閉器のメンテ
対象商品:
50304046

接点のみの交換で経費節約です。
今後もリピ品の予定です。

1人が参考にしています
2018-03-04
用途:
温調器で金型ヒ-タ-を、ON・OFFしていて その配線途中にマグネットSC-Oがあります
対象商品:
50304046

電磁接触器の故障は、ほぼ99%? 主接点部1ヶ所のみの破損です。今までは、壊れた電磁接触器から 使える端子のみを寄り集めて一つにしたり、それができない場合は 新品を電気工事店に注文していました(機械メ-カ-に頼むと高値なので)。主端子のみを買える事を知らなかったので 今まで かなり損をしていました。これからは 経費削減できま!

1人が参考にしています
株式会社オーレックス 様2018-03-07
用途:
同社製SC-4-1の消耗部品として
対象商品:
50304082

機械メーカーの耐サージ見込みが甘かったり、運用環境による接点硫化の影響で、利用する機会が多くなりました。 劣化状態を早めに察知できれば、ハウジングが焼けてしまう前に交換しています。 本体ごと交換するよりも経済的です。

2017-12-22
用途:
接点が摩耗し、交換した
対象商品:
50304161

交換端子を付け替えれば、正常に使用出来るので、コストダウンになった。

2015-08-07
用途:
機械の補修部品
対象商品:
50304055

各種機械の中にある、電磁接触機を交換修理用して使っています。
ですが・・・新品1式と比べて、かなり割高感が・・・。

3人が参考にしています