忍者テープのレビュー

平均満足度 4.10 (20件のレビュー)
商品レビューを投稿する
忍者テープ Devcon(デブコン)
Devcon(デブコン)
2,398 / 税込 2,638
自己融着タイプのシリコン補修テープです。引張って巻き付けるだけでテープ自身の伸縮力によって半永久的に密着します。圧力がかかっている状態で補修ができます。 耐薬品性に優れています。 接着剤を使用していないので解体が簡単。自己融着テープなので材質を問わず使用可能。 引きのばして2~3回巻きつけるだけで、瞬時に優れた気密性、防水性を発揮します 価格が安価で高性能の自己融着テープ 食品衛生法(食衛370号)規格適合品 【用途】配管継ぎ手、パイプの漏れ補修に。 ケーブルの絶縁、工具等の取手の滑り止め、自転車のバーテープ、自動車のラジエーターホースの補修、シャワーホースの漏れ止め、散水用ホースの漏れ止め、ボートの配線保護・絶縁、自動車のワイヤーハーネスの絶縁・保護、ゴルフクラブの保護、折れた棒や植物の枝の修復、絶縁テープ・ダクトテープの代わりに
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
株式会社大石 様2023-03-30
用途:
水道修理
対象商品:
49048693

決してネーミングに惹かれて購入したわけではないのですが、なぜ購入したか覚えていないミステリー

4人が参考にしています
ゼンコウ製作所 様2021-12-03
用途:
ホース繋
対象商品:
49048693

とても満足しています。作業時に安全作業ができるので安心して使用ができます。

1人が参考にしています
2021-01-26
用途:
温水器の給水管修理の為
対象商品:
49048693

少しテープを引っ張るようにしながら漏れ箇所に2から3回巻きっけました すぐに止まりました とても良い商品です。

2021-07-07
用途:
配管の穴などをふさぐ
対象商品:
49048693

使いやすく、値段も手ごろで、たいへん満足しています。

株式会社ヤマニ 様2021-01-20
用途:
パイプの修理や水回りに良く使用しています。
対象商品:
49048693

使用感が大変いいので、何度か購入しています。他社の同様の製品に比べれば大変良いと思います。

2020-09-05
用途:
配管の水漏れ
対象商品:
49048693

L字のつなぎ部分の水漏れに使いましたが。
なかなか熟練が必要な感じがしました。(完全な水漏れ修繕は出来ませんでした)
テクニックがあれば、なかなかの優れ物の商品と感じています。

1人が参考にしています
有限会社 ノアテック 様2020-05-07
用途:
バイクの冷却水配管の水漏れに使用しました。
対象商品:
49048693

水漏れは、ある程度無くなりましたが、漏れの根本を治さないと完全に止まりませんでした。
仮止めには、最適と思います。

3人が参考にしています
2019-09-18
用途:
高圧洗浄機のホース補修
対象商品:
49048693

自己融着があるので良かった。素早く発送もして頂き感謝してます。

2人が参考にしています
2018-12-12
用途:
配管補修
対象商品:
49048693

他メーカーを数種類使ったが、このテープは厚みがあり丈夫で良い。芯が紙なので水に濡れるとボロボロと崩れてしまうところが難点。

2人が参考にしています
2021-11-15
用途:
パイプの水漏れ
対象商品:
49048693

ダメもとで水漏れのパイプに巻いてみましまがチョロチョロと垂れていた水が止まりました
いつまでもつか分かりませんが取説には半永久と確か書いてあったと記憶してます 取説 捨ててしまったのでこれからの状況を確認してみます。

2018-07-30
用途:
庭の散水用ホースの水漏れ
対象商品:
49048693

説明書通りに作業したら水漏れが止まり買い替えずにすみました。

2人が参考にしています
東京パワーテクノロジー 様2017-09-16
用途:
電気系メンテナンスで
対象商品:
49048693

絶縁性が高く安いシリコン系融着テープだったので購入
ALFAテープは高くてお小遣いではかえませんww
性能で言えばALFAてーぷのほうが断然いいですが
ちょっとした応急用にはちょうどいいので
満足しています

1人が参考にしています
2018-08-16
用途:
水漏れ補修
対象商品:
49048693

パイプなぎ目からの水漏れ補修に利用。可もなく不可もなく。今度は、Monotaroブランドの製品を試して見ます。

2017-02-03
用途:
蒸気管 応急処置
対象商品:
49048693

15Aの蒸気管に半信半疑で使ってみましたが、蒸気モレ止まりました。

3人が参考にしています
2016-09-29
用途:
チャンバーの割れ、水漏れ時
対象商品:
49048693

アルミテープでの応急処置よりいいと思います。

1人が参考にしています
2018-06-05
用途:
車両のホースからのオイル漏れの穴塞ぎ
対象商品:
49048693

粘着力が無かったので不安でしたが、ホースに掛かる熱や圧力で十分に効果がりました。

1人が参考にしています
2016-11-29
用途:
潤滑油配管のピンホール穴埋め
対象商品:
49048693

結局液漏れは直りましたが、うたい文句程のパーフェクト商品とまではどうか?

2人が参考にしています
2017-04-26
用途:
配管からの水漏れ
対象商品:
49048693

配管のピンホールに使用したが、圧力が高いため漏れがとまらなかった。

5人が参考にしています
2017-01-26
用途:
水道管補修
対象商品:
49048693

水道管亀裂の応急処置をしたくて入手、漏水中物パイプの止水動画があったのが決め手になり選択したが、当方分岐部分(チーズ)だった為か1巻き目で漏水止まらず2重3重と延ばすのを強めたりしてみたが、結局漏水は止めることが出来なかった。1300円程度の安価で済ませようとした自分が甘過ぎたのでしょう。動画では直管部分だから漏水中でも止水成功なのかもしれません。当方は元栓締めて実施したのにダメでした。類似品が多種あるので他の物を使わないと批判もできません。忍者という名称につられたとも言えます。即別の商品を発注しました。(すぐ止水した記事の物を!果たして今度は!)

3人が参考にしています
御宿アーバンコンフォート管理組合 様2015-10-17
用途:
水道管の補修
対象商品:
49048693

正確な機能性を発揮するにはかなりの広いスペースが必要で狭い個所の補修には厳しいと思います、巻き回数も必要なので狭い場所ではテープを巻く前にテープ同士が密着し作業効率が思わしくなかったため

7人が参考にしています