モールドフレーム形超高輝度LED表示灯 Φ10のレビュー
抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。200mmのリード線(UL1007 #24)付です。
【用途】通電表示や警告表示などに。
株式会社アルボース 様2021-02-18
- 用途:
- ライトのスイッチ部蛍灯に使用
- 対象商品:
- 48966775
ライトのスイッチ部蛍灯に使用していますが取り付け簡単照度も高く視認性も特に問題有りませません。
セゴーサービス 様2020-04-29
- 用途:
- ヤマハ発電機のパイロットランプに使用
- 対象商品:
- 48966775
ヤマハ発電機のパイロットランプ(既設はネオンランプの為暗い)を LEDランプに交換いたしました 明るくなって気持ちが良くなりました。
2020-03-19
- 用途:
- 分電盤の受電モニター
- 対象商品:
- 48966802
AC200Vの受電表示にと購入したのですが、AC100Vでもかなり明るく点灯します。規格に点灯する電圧範囲を明記してあると購入の際参考になります。
1人が参考にしています
2019-06-17
- 用途:
- 電源ONの確認とスイッチの切り忘れ予防
- 対象商品:
- 48966775
以前はネオン表示ランプを使用していましたが、表示色の関係で本品を使用しました。問題なく動作しています。赤色が欲しかったのですが、欠品中で残念でした。
株式会社清田工業 様2019-01-18
- 用途:
- 200v電源のON.OFFの確認
- 対象商品:
- 48966793
200vが直に使えるのがいいと思います。
発送の時 他商品と同梱の場合見失う恐れあり!!わかりやすくする必要あり。
危なく破棄するところでした。
MonotaROからの回答
ご意見ありがとうございました。
TACサービス 様2017-03-07
- 用途:
- 空調機の運転表示灯に使用
- 対象商品:
- 48966793
ネオンランプを本品に交換しました。表示灯が明るくなり少し離れても確認出来ます。リード線の長さも適切で問題ありませんでした。
有限会社北村電気商会 様2017-04-30
- 用途:
- ビニールボックス扉に取付
- 対象商品:
- 48966793
ボックス穴あけに注意です。モールドフレームΦ10ツバが少ないのが感じました。
グリンを使用しました確認しやすいと思います。
株式会社ニシダ食品機械販売 様2020-03-22
- 用途:
- 機械メンテナンス
- 対象商品:
- 48966793
機械メンテナンスに使用してます
締め付け場所にはパッキンが有れば助かるかなあと思います
私の仕事柄水がかかるのでしょうがないかなぁ
液体パッキンを使用しましたがちょっと心配します
株式会社タイヨースポーツセンター 様2015-11-28
- 用途:
- ボール盤の通電ランプ交換
- 対象商品:
- 48966793
それまで付いていたネオン管から交換しました。
明るさは十分で視認性に優れています。
ただ、全長が長いので交換用には要確認です。