デカ太延長コードのレビュー

平均満足度 4.86 (7件のレビュー)
商品レビューを投稿する
デカ太延長コード 正和電工
正和電工
779 / 税込 857
マルチタップ部分が2重構造になっており、熱に強く耐久性に優れています。 極太電線2.0mm2を使用しておりますので、電圧ドロップ現象を抑えます。(1.25mm2サイズ比較) 電線部分は、VCT2c×2.0mm2ですので電線許容Aが20Aとなり、安全にご使用いただけます。 プラグ部分の栓刃間には中ゴマを挿入しており、耐トラッキング性能プラグとなっております。 高ワットを要する電動工具類の延長コードに最適なアイテムです。
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-04-18
用途:
電気窯のコードの延長

コードが柔らかくて良いです。
緑色の部分が一般のコンセントよりも少し大きめです。

株式会社寿サポート 様2025-12-17
用途:
部屋で使用

太くて短いコードが欲しかったので購入しました。
使用して思ったのは、色が格好いいです。

2024-10-17
用途:
大工工事時
対象商品:
48897922

太いので電動工具使用時でも電圧降下が少なく快適に仕事ができます

大門補修 様2023-01-28
用途:
作業時の工具延長に
対象商品:
48897913

コンプレッサーや冬場のヒーターに使用しています。太さがあるから安心して使えますよ。

2人が参考にしています
ウメヤス建築 様2021-04-07
用途:
大工工事
対象商品:
48897913

しっかりした作りで 丈夫です。
なかなか 太い延長コードが見つからないので こちらで購入出来て良かったです。

1人が参考にしています
有限会社大分オービス 様2020-04-13
用途:
電源を延長するために購入
対象商品:
48897913

いつもながら発注後すぐに入荷しますので大変ありがたく思っています。価格も高くなくコードが柔らかく引き回しが大変楽でした。

1人が参考にしています
2019-12-11
用途:
消費電力が大きめの電動工具用に使用
対象商品:
48897922

使用感に関しては十分に満足している。さすがに太くて重たいがリール式よりは軽いし20Mなら巻取りにもさほど苦労しない。2SQ以上のものは探しても少なく、選択肢も限られるようだが検索条件に太さの項目がないので導体の太さを重視して探せるように改善してほしい。

4人が参考にしています