ハイスホールソー(ツバ無し)のレビュー

平均満足度 4.39 (38件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ハイスホールソー(ツバ無し) ユニカ
ユニカ
1,998 / 税込 2,198
インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。有効深さ40mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。 【用途】被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。
38件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
株式会社 藤川建設 様2025-08-22
用途:
床材お貫通させる時に一発で穴が開きます

充電ドライバーようのピットなのですが、パワーが無いとなかなか穴が開きません。電動ドリルにセットして使った方が良いのかもしれません。
ドリル刃自体はしっかしりているので、何回かは切れ味があると思われます。

都築工芸 様2025-05-10
用途:
現場作業

鉄製扉の角パイプフレーム(厚み約2mm)に穴を開けるため購入。
インパクトドリルに付けての使用で問題なくスムーズな穴開けができました。
耐久性はわかりませんが、特にインパクト使用の場合はチップ付きのタイプ
より刃こぼれしにくい気がするので、持ちは良さそうな感じがします。
安価のものは切れない事が多いですが、これは食い付きよく切れ味良好です。

2025-07-02
用途:
石膏ボード等の穴あけに使用

ツバが無いので深く穴あけが可能です。切れ味も悪くないので便利です。

2025-06-30
用途:
エアコン
対象商品:
65894124

問題ありません、耐久性も良さそうです。
専門メーカーで信頼できると思います。

FUJI設備 様2021-09-25
用途:
設備工事全般
対象商品:
65894063

座ぐりビットと併用して使用すると穴明の開口ががスムーズに、きれいに仕上がります。

2021-02-22
用途:
ワンオフパーツの作成
対象商品:
48853147

ドリルスタンドや、ボール盤での使用をお勧めします。

2人が参考にしています
有限会社 北辰技研 様2020-11-03
用途:
パイプ等を貫通配管する時の穴開け
対象商品:
48853156

長い寸法を引っかかりが無くスムーズに作業ができました

2020-10-16
用途:
配管作業時
対象商品:
48853183

大変満足です、ツバ無しなので壁の深いところにも使用出来て申し分ないです。

2020-07-18
用途:
配線工事
対象商品:
48853156

コスパで選択!予想以上の切れ味です。貫通能力に満足

工房スローハンド 様2020-06-07
用途:
自動車整備
対象商品:
48853086

袋状のバンパーに貫通穴を開ける為使用しました。ツバが付いていないので一つ目の穴からそのまま向こう側の穴を開けれるので、片面作業で正確で簡単に作業できました。

2020-02-13
用途:
サイディングの穴あけ
対象商品:
48853183

外壁の穴あけに使いましたが、よく切れます。
ほかのサイズも揃えたいと思います。

テクノサービス有限会社 様2020-03-11
用途:
厚物アルミ材の穴あけに使用
対象商品:
48853156

アルミ厚板の穴あけに使用、予備を含め数本購入したが、刃のもちも良く予定より使用本数が少なく済んだ。

1人が参考にしています
安田電設 様2019-03-16
用途:
加工作業
対象商品:
48853095

思ってたより、切れ味が非常に良く改善点は、無いです。

2021-07-30
用途:
木製壁穴開け
対象商品:
48853061

木製壁穴開けに使うが、奥深く用に、もう少し長い方が良い。

2人が参考にしています
2019-01-10
用途:
アルミサッシの淵への穴あけ
対象商品:
48853034

ドリルではぶれが生じるのですが、ストレートの穴を開けることができました。

有限会社 松本商会 様2018-11-02
用途:
軽鉄ランナー/スタッドの穴あけ
対象商品:
48853086

切れ味/センタードリル歯の交換可は良
もう少し歯の耐久度が上がるとよいのだが!!

有限会社 舞台工房シマ 様2018-09-25
用途:
角材への穴開け作業に
対象商品:
48853235

4寸角材(12cm角材)への穴開けに使用。
ツバ無しなので深堀に対応してますのでこれを選択。
鉄板と異なり木材は薄くありませんので、30mmほど掘込んだら
中心円と切削円の内側をノミで掘込みながらの作業でしたが
大変早く、かつ綺麗に仕上がりました。

2018-03-30
用途:
木工
対象商品:
48853262

切れ味もよいですが、何よりも胴に空いた長いスロットが便利です。中にモノが詰まったとき、ロッドなどを差し込んで掻き出しますが、このスロットが長いので、容易に除去できますね。他の製品にない大きな長所だと思います。

1人が参考にしています
2018-12-21
用途:
電気工事の盤穴あけ作業時
対象商品:
48853077

力もいらず楽に切れました。インパクトにワンタッチなので大変作業がスムーズでした。

2018-06-05
用途:
樹脂の穴あけ

センターに残った切屑の排出用の穴が小径のものでも長穴になっていて排出しやすい。また、樹脂でも綺麗に穴あけが出来る。

1人が参考にしています