ハイスホールソー(ツバ無し)のレビュー
- 用途:
- ベニヤなどの穴あけ
- 対象商品:
- 48853262
中心部のドリルにバネがついていて、穴をあけた後に外しやすくするためなんでしょうが、なくてもいいかな、とも思います。でも使い勝手はいいです。
あまり厚いベニヤには試してはいませんが、長く使っていけたらと思います。
- 用途:
- EPSの穴あけ
- 対象商品:
- 48853183
厚さ25mmEPSパネルの穴あけに使用しています。ホールソーの中に、EPSが残るので、穴をあけたときに中身がとりやすい構造にしてほしいです。
- 用途:
- 貫通穴開け
- 対象商品:
- 48853061
ツバ無しで貫通穴を開けられるのは嬉しいのですが、胴部分の溶接個所が盛り上がっていて刃の外径より大きいため開けた穴の内壁に干渉します
その意味で製作や検品の精度が良いとは思えません
- 用途:
- ツーバイ材の穴あけ作業に使用
- 対象商品:
- 48853226
いっぺんに20箇所ぐらいの穴あけに使用しましたが、切れ味変わらず加工できました。切カスが中に残ると、取り出しにくいのが改善されたら、良いと思います。
- 用途:
- 仕事
- 対象商品:
- 48853156
使っているうちに刃が飛んでいることがよくあって、
耐久性にやや難ありだと思う。
この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。貴重なご意見ありがとうございます。
- 用途:
- 樹脂板への穴あけ
- 対象商品:
- 48853034
他社の同様の製品は貫通直前に引っかかり作業性が悪かったが、この製品はスムースに貫通できた。また、ホールソー側に残った切屑も他社製品よりも排出しやすい。
- 用途:
- ALC壁穴開け
- 対象商品:
- 48853201
ALC50厚の穴あけにて使用しました、
ツバ無いので内壁から直接抜けます(延長を付けて)、最後はセンター穴に合わせ外壁面より貫通出来ます
簡単に配管当の穴が開きます大変良かったです。
- 用途:
- 木材への穴あけ
- 対象商品:
- 48853244
切れ味に問題ないが、内部に入ってしまった切りカスが非常に出しづらい。ドリルの上部にも穴があると、上から棒などで押し出せるのですが・・・。 サイドの穴だけの為、ピッタリはまった切りカスが全く取れず、イライラしました。
- 用途:
- 鉄板の加工が多い
- 対象商品:
- 48853183
ある現場で、貫通穴を開けるため使用。
多少頼りなさを感じつつも、4.5mmの縞鋼板が驚くほど短時間に加工できました。
薄い板ではバリなども多いようですが、価格相応ですね。
耐久性についてはこれからですが、使用したい一品でしょうか。