バイメタルカッターのレビュー

平均満足度 4.60 (10件のレビュー)
商品レビューを投稿する
バイメタルカッター ウイニングボアー
ウイニングボアー
1,898 / 税込 2,088
薄刃タイプ(M42)刃先の使用により切れ味抜群、長寿命です。 14~35mmまでは、六角軸シャンク仕様により充電ドリルドライバーにて使用可能です。 センタードリルにカス抜き用スプリングを装着しているため、切りカスの除去作業が軽減されます。 【用途】被削材:鉄板(3.3mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック。
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2020-12-07
用途:
電気ボックスの穴あけ用
対象商品:
49039794

塩ドリルにバネがついていて、穴を開けた後不要な部分がポロリと取れて良かったです。

2018-08-22
用途:
主に1.6mmのスチールに穴あけ

ハ○スBMを使ってきましたが、価格が安いのと他の方のレビューを見て購入してみました。切りカスが取れなくなった時、刃を本体から外せるので大変良いですね。これから、このシリーズにシフトしていく予定です。

電気保安札幌 様2018-04-16
用途:
木材の穴あけ
対象商品:
49039821

木材の穴あけ、300rpmで、時間がかかるので
1000rpmに切り替えたところ、直ぐにあいた
厚さは2cmの輸入松材です

TAKO技研 様2017-04-24
用途:
アルミ板(厚さ2mm)の穴あけ
対象商品:
49039715

機械装置の軽負荷ベアリングの保持穴の加工用に使用しましたが 呼び径19に対してφ19.5程度の穴が加工されてしまい 別部品をハウジングとして追加取り付けしました。刃の整列度に問題があるようです。これまでに使ったφ14~22のホルソーでは呼び径+0.1程度に収まっていました。

2人が参考にしています
テクノアシスト 様2017-02-02
用途:
電気工事
対象商品:
49039855

非常によく切れます!耐久性がどのくらいなのかがまだわかりませんが今の段階ではリピートします

1人が参考にしています
2016-08-31
用途:
制御盤ボックスの穴加工時
対象商品:
49039873

1.6mm厚みの鋼板ボックスに35mmの穴を60個加工する用途に。本体が薄いので切れ味良好。発熱もないので塗装焼けしません。結果バリが少なく仕上げも楽です。
一緒に購入したハイス鋼のホルソーはバリが多く明らかに、本製品が勝っています。
またセンタードリルのバネが抜き板を気持ち良く自動排出してくれますね。
味をしめて27mm用を追加注文しました。

2人が参考にしています
2016-03-23
用途:
難しい質問ですね。
対象商品:
49039995

お安く、満足できる商品でした。

河守モータース 様2016-02-24
用途:
EXマフラーのフランジ製作
対象商品:
49040031

4mmの鉄板に連続で何回も使用しましたが、切れ味も変わらず調子よく使えました。

2人が参考にしています
優光電装 様2015-02-23
用途:
LGSの穴あけ
対象商品:
49039961

ままの商品だとおもいますが、もっと薄刃がいいですね。

2014-06-23
用途:
DIY  木材の穴あけ
対象商品:
49040022

一体型なので、正確な穴あけが出来ました。
木工用として購入したのですが、調速のない電気ドリルに装着してそのまま使うと、回転が速すぎで大変危険です。
カッターの刃が木材に引っかかった時、反動で電気ドリルを回されてしまい、危うく手首を傷めそうになりました。
そこで回転を落とすためにスライダックトランスを使用して電圧を50V程度に下げて回転を落とし、少しずつ穴をあけました。
作りのしっかりとした良い製品ですが、回転数を低くして、少しずつ穴をあけていかないと、危険なカッターだと思います。

3人が参考にしています