Z-EAL6角ディープソケット差込角9.5mmのレビュー
狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(特許申請中)
2025-05-16
- 用途:
- 普段使用
信頼できるメーカー品なので 非常に満足しております。機会があればまた利用したいと思います。
2021-09-09
- 用途:
- 中古購入のカブに
- 対象商品:
- 39507264
8㎜超使ってます。
クランクケースの8㎜を外すときは、この薄さと長さが最高です。
試走の際、レッグシールドは外したままでも、クランクケースはつけないわけにはいかないので、本当にこれがあって良かったです。
BRIDGE 様2020-01-23
- 用途:
- オートバイ/車のメンテナンス
- 対象商品:
- 39507237
しっとりした質感でさわりごこちやメッキの感じも良いです。あとは、KTCと比べてどのぐらいもつのか?です。
1人が参考にしています
2019-08-04
- 用途:
- 自動車整備
- 対象商品:
- 39507246
普段からKokenのソケットを使っているのですが、レギュラー品とそれほど価格が変わらないので今回初めてZ-EALのソケットを買ってみました。使ってみて感じるのはガタの少なさ。差し込み口のボールを固定するディンプルに特徴があってガタが出ない構造になっているようです。見た目はシンプルですが、さすがソケット専門メーカーと言える逸品ですね。
2人が参考にしています
有限会社 浅野板金 様2019-07-24
- 用途:
- 機械のメンテナンス時
- 対象商品:
- 39507237
ソケットといえばコーケン。薄口でかつ硬度もあり、精度も高く、値段は安い。
これからの整備で大活躍しそうな工具です。