六角軸ショートドリル(チタンコーティング)のレビュー

平均満足度 4.30 (98件のレビュー)
商品レビューを投稿する
六角軸ショートドリル(チタンコーティング) RELIEF
RELIEF
559 / 税込 615
特殊な刃先で切削能率をUPし、スムースな穴あけ作業が可能です。ショートサイズでブレにくく、正確で綺麗な穴あけができます。 【用途】被削材:鉄、アルミ、ステンレス、銅、木材。六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。鉄・アルミ・ステンレス・銅・木材・樹脂等の穴あけに(下穴あけ)最適です。
98件中 81~98件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
ヤマダ電機サービス 様2014-02-11
用途:
ビスの頭が潰れた時、ビスの頭を切り取る
対象商品:
49025681

ショートドリルの為、軸がぶれないし切れ味も良い、ステンビスでもよく切れる、
但し、あまり切れ味の持ちは良くない、ドリルの頭が研ぐことが出来ない(特殊な形状のため、それが切れ味の良いとこかも)値段が値段だから問題なし。

1人が参考にしています
2018-04-23
用途:
使い易いが?
対象商品:
49025584

アルミの穴あけに使用しました でも薄いステンですが(1,5mm)に穴あけをすると やはり少し弱いような気がしました まあ大まかな所では問題なく使用出来ましたので。

安藤設備 様2018-01-27
用途:
アルミ、塩ビ等への孔開け
対象商品:
49025566

芯もぶれずに、良く切れます。短いので工具箱に入れても収りが良い。
1ミリ、1.5ミリのサイズが無いのが少し不満です。

都築工芸 様2017-12-03
用途:
真鍮フラットバーの穴あけ
対象商品:
49025681

普通のドリル刃では入らない部分の穴あけのため、出来るだけ短い
ビットタイプのドリル刃を探したらこれが一番短かったが、安価で
工業用ドリルの専門メーカーでないのであまり期待してませんでした。
手持ちの電ドルに6.5mmのキリを付けて下穴なしで試して見たら
t6mmの真鍮フラットバーに嘘みたいに快適に進んで貫通しました。
しかも電ドル本体が入らない部分なので、L型アダプターを介してです。
不安定な態勢での穴あけでしたが10ヶ所ほど難なく貫通を完了。
鉄・ステンレスでは試してませんが切れ味の良さに感動しました。
ホームセンターのグレードと侮ってました、RELIFEに感謝です。

2014-03-22
用途:
ステンレス薄板への穴あけ作業。
対象商品:
49025627

ショートタイプなので振れも少なく、新円があく。
【三菱マテリアルの六角軸穴あけ上手】と比較すれば、空いた側へのバリが多く出る。
しかし、2本組でコスパは高く、後は耐久性があれば良いが・・・。

2019-11-30
用途:
取り付けの限界
対象商品:
49025672

3mm以上のキリは数回使うとドリル部分の接着が外れる。

2人が参考にしています
相馬通信 様2018-06-17
用途:
機器取り付け
対象商品:
49025611

機器取り付けの下穴を決める時にドリル先端部が位置をずらさない

松田機工 様2018-06-03
用途:
リベットはずしに
対象商品:
49025654

アルミのリベットを抜くのに購入。先端が普通のドリルとちがって外周から削っていく感じできれいに切り抜けます。

株式会社おりはら 様2017-08-16
用途:
金物取付、取り外し
対象商品:
49025611

安価なので使い捨て出来ます。
なぜロングはないのでしょうか。

2017-04-20
用途:
ウッドデッキ作成時における木材同士の固定時
対象商品:
49025611

先端が滑りにくい上に、切れ味も長く維持しており良品と感じた。

2017-12-01
用途:
機器取付け用に穴に使用します
対象商品:
49025611

ドリル部分とホルダー部分が外れる場合があるので外れないように工夫してください。

1人が参考にしています
2016-02-25
用途:
穴あけ
対象商品:
49025681

ドリルの先が特殊で直ぐに
ダメになる。

1人が参考にしています
2017-06-18
用途:
下穴加工、盤加工
対象商品:
49025611

ブレが少なく良く切れます。小さいので道具箱の邪魔にもなりません。

2016-04-24
用途:
趣味の工作
対象商品:
49025672

ローソク型の先端形状は好みだったのですが、複数購入した中に初めから芯ブレしている物があった。安い製品なので仕方ないがが品質のばらつくものは今後購入できない。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

有限会社降矢建設 様2016-03-15
用途:
厚さ3.2mmのステンレス板の削孔
対象商品:
49025627

140箇所の削孔なので、5パック購入しました。
最初の1本は20箇所以上穴が開いたのですが、2本目からは2箇所とか良くても5箇所程度
10本使い切っても終わらず、別のドリルを買い足しました。

4人が参考にしています
松永 様2015-01-13
用途:
鉄の穴あけ作業
対象商品:
49025602

6角軸とドリルが空回り一発目から、使い物にならない。

3人が参考にしています
2014-08-27
用途:
一般の金属への穴あけ

今回はΦ4.2が欲しかったのですが、このサイズがないので、Φ4.0を
購入しました。
アングルインパクトで狭い場所で穴あけをするには便利です。
狭い場所でなくても、長いドリルは先端が振れるため、短い方が安定して
います。鉄工ドリルでは、刃先が長くとも、深い穴に対応しているわけ
ではありせん。六角軸のため、刃が直接届かない場所に穴をあける場合に、
エクステンダーで延長する事も出来ます。
残念なのは、用意されているサイズが少ない事です。
タップの下穴用の、Φ2.2、Φ4.2、ボルト通し用の、Φ5.2、Φ6.2が
ありません。
今のところ、Φ6.5までしかなく、今後は、Φ6.8、Φ8.0、Φ10.0も、
追加して欲しいと思います。
ショートドリルと言うのに、径が太くなると、全長も長くなっていきます。
Φ6.0だと65mmとなり、かなり長いと感じます。これは後ろを切断して、
Φ5.0と同じ57mmとしました。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の商品展開の参考とさせていただきます。

玉那覇工業 様2014-06-21
用途:
トタン穴あけ
対象商品:
49025681

頭と軸の部分が離れてしまい使えません

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでした。
品質改善に努めてまいります。