ベルトスリング Zタイプ (JIS4等級・両端アイ形)のレビュー

平均満足度 4.78 (27件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ベルトスリング Zタイプ (JIS4等級・両端アイ形) 田村総業
田村総業
1,998 / 税込 2,198
JIS最上級等級(4等級)の強力ベルトスリングです。 強力ポリエステル糸を使用しており、引張強度、耐久性、耐摩耗性、低伸度など優れた特長があります。 内部に白い芯糸が入っており、ベルトが摩耗・損傷した場合の廃棄基準が分りやすくなっています。 安心の3層構造。1層目表面のタテ糸がすり切れても2層、3層で安全な強度を保ちます。 長さ別にアイ部を色分けしたことにより、ベルトごとの整理・管理を容易にしました。 【用途】一般屋内外での作業に。
27件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-02-08
用途:
制御盤搬入
対象商品:
49055447

作りは頑丈、手触り、感触がソフトな感じで良いです。

2025-04-07
用途:
資材の積み下ろし

長さのあるものを探してたので丁度よいものが見つかってよかったです。
やや硬い感じもしますが安心感があります。

2024-04-26
用途:
農機具材の積み下ろし
対象商品:
49055447

これから使うため、使用感は未知ですが、ないと困るもの、JIS4は安心できます。

1人が参考にしています
有限会社森崎工作所 様2024-07-30
用途:
鋼材の作業場内運搬
対象商品:
49055571

鮮やかな色で目立ちます。使用当初若干硬さを感じますが時間の経過でこれは解消するでしょう。

2024-03-19
用途:
運搬作業時
対象商品:
49055553

商品の色が目立ち、裏と表で色が違うためねじられたままの使用を防ぎやすく良かった。

1人が参考にしています
2023-03-08
用途:
自動車整備
対象商品:
49055474

クレーン作業で使用していますが、何も心配せずに利用しています。

2023-01-23
用途:
倒木処理のため
対象商品:
49055684

昨年末からの大雪で倒木被害が甚大です。1トン程のベルトスリングは持っているのですがもう少しトン数の大きなもので安心して使用できるものが欲しく注文しました。作業内容に応じて使用したいと思っています。感想ですがもう少し軽くできれば最高の商品になると感じました。

2人が参考にしています
2022-10-27
用途:
管材の積み卸し
対象商品:
49055483

厚さ幅堅さ等ほどよい品物でした。
強度的にも問題ないと思います。

眞水産 様2021-08-19
用途:
牽引
対象商品:
49055614

砂浜に、一般車両が侵入しレンタカーなどがスタックし動けなくなることが多くて仕事(漁業)の邪魔となる為、牽引するのに最適です。

2021-07-08
用途:
荷揚げ作業
対象商品:
49055614

素材が丈夫で、程よい硬さなので、非常に使いやすい。

有限会社 ストラトゲイト 様2021-06-30
用途:
カーポート支柱の支え用。
対象商品:
49055431

擁壁に沿って建てたカーポートの支柱を、金属以外のもので補強したかった(異種金属による電蝕腐食を避けたかったため)。長さもピッタリであった。
色目が派手なものしかないのが難点。強度、や柔らかさは申し分無し。

2020-09-20
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
49055456

幅が小さいのに、対荷重1トンもあるので、良いと思います。

2020-01-21
用途:
農業機械吊り上げに使用
対象商品:
49055693

以前から二本使用している。大型機械吊り上げに追加購入した。フレーム等に巻き付きやすく非常に使い易い。

1人が参考にしています
2020-04-29
用途:
樹脂パイプの吊り上げ。
対象商品:
49055474

25mm幅の割には価格が高いかなと思いましたが、届いたスリングは厚みが2倍あり、大変有り難い品物でした。

2019-05-23
用途:
玉掛け作業時
対象商品:
49055675

丈夫で使いやすいので作業性がUPします。摩耗度合いが一目瞭然なのもGOOD。

辻田工業 様2019-05-15
用途:
配管、機械設備時
対象商品:
49055571

入れるものに困ったくらいで(笑)
黄色が目立って軽くて
使いやすくて満足です!!
2トンもてるのが最高!

有限会社横浜設備 様2019-02-16
用途:
設備機器揚重作業
対象商品:
49055641

手袋しても滑りが思ったより滑らかで、雨天でも安心でした。

唐澤化成株式会社 様2018-11-24
用途:
金型の吊り上げ
対象商品:
49055456

JIS4等級で、最大使用荷重が高いが、柔らかく使いやすい。

2019-03-28
用途:
機械や部品の玉掛け
対象商品:
49055465

同じメーカーの3等級を使用してる為、購入したが硬い。

2017-10-21
用途:
バイクの盗難防止
対象商品:
49055501

しなやかなのでバイクを傷つけず、色々な部位(ホィール、フォーク、フレーム)をする通すことが出来る。振動検知アラーム鍵併用で使用。