フィルターハウジングNFH-Aシリーズのレビュー
- 用途:
- 井戸水の濾過
飲料水は井戸水であるため、衛生面には気を使っていました。屋内の給水設備のフィルターに細かい異物が付着することがありました。
今回井戸ポンプの出口に取り付けましたが、細かい異物がフィルター表面に付着しているのが確認できます。
今後フィルター密度を上げながら状況確認してゆきたいと思います。
今までの不安がかなり軽減しています。
- 用途:
- 仕込み水、製品の濾過
軽くて使いやすいです。漏れはありませんが、固く締めると分解する際に少し力が必要になりました。
- 用途:
- 焼き肉屋さんの、水道設備に
- 対象商品:
- 49059342
この商品とフィルターとステーを、購入しました塩素除去の性能もよく流速も20L毎分(0,4メガパスカル)ほ吐水でました、交換のフェルターも安いのでおすすめします。
- 用途:
- 山水のろ過
- 対象商品:
- 49059342
ふろ水のろ過に使用しています。水道水と同じように、澄んだ水に出来ます。フィルターも安価なので、ずっと使っていこうと思っています。
- 用途:
- チラーの冷却水フィルター用として
- 対象商品:
- 49059342
取り付け金具(87035977)も同時にモノタロウで購入できるので便利。要望としてはベントとエア抜きがオプションなのでこちらも扱っていただけると5星です。
貴重なご意見ありがとうございました。
- 用途:
- 水道水の濾過
- 対象商品:
- 49059342
フィルターの交換をした後の締め付けをする時、ネジピッチが大きいため、今までの物より噛み込み安く作業が早く、しかも楽に出来ます。
- 用途:
- 井戸水の中に含まれる砂の除去
- 対象商品:
- 49059342
カートリッジフィルターを別の方法で使用していましたが、ハウジング使うことで十分な機能を出すことが出来ました。
- 用途:
- スチーム洗車機器への上水道供給前にフィルターを通した水でろ過させてます
- 対象商品:
- 49059342
最近の機器はデリケートにできているせいか、ポンプに供給する水も選んでいるかのようで、地下水でもないのに、いつのまにかポンプに不純物が蓄積され、不具合を引き起こします。
せめてもの、事前回避で本品を取付する。
いまのところ症状は無く経過様子見です。
フィルターの汚れ具合見て症状でなければと思います。
- 用途:
- フィルム自動現像機の水洗水浄化のため
- 対象商品:
- 49059342
標準ではほかのメーカーのものが付属部品としてついてくるのですが
改装時に交換するため購入しました、機能的には他と変わりませんが
パッキンを上から占める格好になるのがポイントでした、他メーカーは横向きになっているのでボディをキャップ部に入れる時ボディのねじ部でパッキンを痛めることが多いです、残念なのは頭部の径が他より大きいので従来の取り付け金具が使用できないことですね、性能的には満足です。
- 用途:
- ネジがまともに入らない
- 対象商品:
- 49059342
ハウジングに施されているネジの精度が悪いようで、2つ買ってみたが、
どちらも同じ型から抜いただけのネジ山のようで、
複数の雄ネジでねじ込んでみたが、いずれのハウジングのネジ山とも
不具合で廃棄した。
ご迷惑をおかけして申し訳ございません。ご希望でしたら返品を受け付けますのでお手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。
- 用途:
- 井戸水ろ過。
- 対象商品:
- 49059351
小型でなので使用する蛇口に移動付替えで使ってます、透明なので中の状態が一目で解るので良い、価格がもう少し安ければと思います。