給湯器取付ニップルのレビュー

平均満足度 4.73 (70件のレビュー)
商品レビューを投稿する
給湯器取付ニップル モノタロウ
モノタロウ
269 / 税込 296
70件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
有限会社くすのき 様2025-08-26
用途:
給湯器の給水・湯接続部の20A→13Aの変更

他メーカー品との違いとか気にすることもない良い品質。
定期的に補充させてもらっています。

2025-09-26
用途:
ガス給湯器の給水・給湯接続時に使用

ガス給湯器設置時に配管径変更時に簡単に取付ができ大変重宝しております。再度したい製品です。

2025-07-11
用途:
水回り等多用途に使用

20X13の異形ニップルは他にもいろいろあるが、これが一番安い。
これで十分なケースは多いはず。

2025-08-09
用途:
水栓の呼び径変更
対象商品:
50624664

安くて品質もメーカー品と比べても問題ない。
次もこちらを購入したい。

2025-04-28
用途:
配管作業
対象商品:
50624664

納期も満足です。値段も使い勝手も文句なしです。また宜しくお願いします。

今商会 様2024-12-05
用途:
給水工事に使用

思った通りの大変良い商品です、これからも機会があればさい購入します。

2024-10-07
用途:
給湯器取付

簡単取付で、作業時間短縮非常に便利です。
リピート買いしてます。

2024-03-31
用途:
エコキュートの取替時
対象商品:
50624664

ものとしては問題なく使えて満足しています。
ただ個別梱包の袋が締まり切っていない為パッキンが散らばり、手間が増えるので何か工夫をしてもらいたいです。

コカド水道設備 様2024-03-14
用途:
給湯器 他
対象商品:
50624664

オリジナル 
値段最高です。使う度に1個 在庫 に買っています。

2023-12-21
用途:
配管
対象商品:
50624664

見た感じ他の同等品と遜色ないのでの購入です。パッキンが少々心元無いような気もするが、まだ使用していないので 耐久性は次回。

1人が参考にしています
2024-04-22
用途:
給湯器交換の時に使用します
対象商品:
50624664

まだ使用していませんが
材料屋から買うよりお得で助かります

2023-04-13
用途:
フレキ配管接続

フレキ配管の接続で口径が異なる場合に使用しています。いつも取引している大手資材屋でも在庫を置いていないらしく、箱取り寄せで送料がかかる為、モノタロウで他の材料とまとめて箱買いより少量で単価も安くて助かっています。
ノンアスパッキン付きやR3/4にシール材付けて締めこむだけのものもあると嬉しいです。

2023-08-17
用途:
ボイラーのメンテナンスに使用
対象商品:
50624664

値段が安い上取り付けがとても簡単にできました何より直ぐ届くので助かりました

オランジュ合同会社 様2023-08-03
用途:
給湯器取替作業時
対象商品:
50624664

コスパ良く全く問題なく使用出来ます。
毎回この商品を使ってます。

2023-08-17
用途:
給湯器の配管の継ぎ手に
対象商品:
50624664

お安く購入できて大変ありがたいです、全く問題ありませんでした。

2022-07-18
用途:
給湯器交換フレキ接続時
対象商品:
50624664

今までは高いメーカー品を使用してましたが、今回使用してみて全然商品に問題も無いです。なくなり次第またリピート決定です。

ライフプラス 様2023-05-02
用途:
温水器取り替え配管工事
対象商品:
50624664

今まで他社の物を使っていましたが、何の変わりもなく使用出来ました。値段も安いのでとても良いと思います。

石田工業 様2022-06-16
用途:
エコキュートの接続
対象商品:
50624664

近所のホームセンターに売っておらず助かりました。エコキュートの給水接続口がg3/4だった為、g1/2に変換して接続しました。

2021-12-06
用途:
電気温水器の減圧弁の取り換え
対象商品:
50624664

電気温水器の減圧弁が故障したので、市販の減圧弁では、口径が合わないため、口径が合わない部分の変換のために購入しました。以前からさがしていて、やっと見つけ、自分で取り換えしてバッチリ合い、満足しております。

2人が参考にしています
2022-08-05
用途:
ガス給湯器の交換時
対象商品:
50624664

メーカー品と同等の為、安心で、問題なく使用させていただいております。