小型ボール盤のレビュー

平均満足度 4.00 (45件のレビュー)
商品レビューを投稿する
小型ボール盤 REXON(レクソン)
REXON(レクソン)
21,980 / 税込 24,178
小型で省スペース、繰り返しでの同じ穴あけ加工に便利なデプススケールを標準装備。 無段階変速コントローラーを内蔵し、木工から金工まで幅広い用途をカバーできる卓上で小型のボール盤です。 バイス、ドリルチャックまで標準付属しています。
45件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-06-07
用途:
既製品の穴あけ作業
対象商品:
56420716

コンパクトなので、狭いところにくぐっての穴あけ作業ができた。

2人が参考にしています
山内商会 様2023-07-01
用途:
金属の加工
対象商品:
56420716

低回転でも速すぎるので、作業によっては無理な時もあります。
コンパクトで軽作業にはぴったりだとおもいます。

1人が参考にしています
プーこどもクリニック 様2022-06-13
用途:
小さな木工模型工作
対象商品:
56420716

小さくて場所を取らず大変便利。チャックの装着に手間取りました。下の固定台は手持ちの少し大きなものと交換して使っています。

2022-01-25
用途:
部品の製造のため
対象商品:
56420716

10年前に購入したレクソンボール盤を使用してましたが。電源スイッチ壊れてしまい、新しいレクソン製ボール盤を購入しました。以前のボール盤は大きすぎましたので今回は小型ボール盤にしました。とても使いやすく満足しています。

オンウエー株式会社 様2021-11-24
用途:
パイプ椅子の模型製作に使っている。
対象商品:
56420716

意外とパワーがあり、硬いものも簡単に穴開けできる。買ってよかった。

9overdrive9 様2020-07-30
用途:
基板穴あけ、アルミダイキャストケースの穴あけ
対象商品:
56420716

卓上用なので当たり前ですがコンパクトで少しのスペースで作業出来助かります。
基板穴あけの為に速度を落としたかったので内部のトリマー(上蓋を開けたらスピードノブの基板に付いてる半固定抵抗器)を回して速度を落としました。
音はスピードに準じてと言う感じですが気にならないと思いますし、上蓋を工夫、加工すれば更に静かになると思います。

6人が参考にしています
2020-10-29
用途:
DIY
対象商品:
56420716

少し小さかった気もするがままの使い勝手は良いと思います。

2019-10-02
用途:
主に福祉用具の製作やその他DYIに使用
対象商品:
56420716

・無段変速の最低回転数は現状の半分くらいからに設定できたらと思います。
・ワーク用バイスですが、挟む部分が鋭利過ぎるので糸面取りしてほしいです。またバイス本体が簡単に脱着できる構造であればさらに使い易です。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。ご意見はメーカーに申し伝えさせていただきます。今後ともMonotaROをよろしくお願いいたします。

2019-09-19
用途:
竹笛作成
対象商品:
56420716

竹笛の作成に使用しています。竹に穴をあける際に使用しています。大きすぎず、音も静かで価格も安く満足しています。

2018-07-25
用途:
模型工作用アルミ材への穴あけに使用
対象商品:
56420716

小型ながら、パワーがあり使いやすい。軸の振れも少なくこのクラスとしては優秀な性能だと思います。
もうすこしストロークがあれば更に使いやすいが小形であるため犠牲にせざるを得ない仕様となのかとも思っています。

2人が参考にしています
2018-03-17
用途:
趣味
対象商品:
56420716

価格の割には良く出来た製品だと思います。欲を言えばもう少しトルクがあれば言う事無しです。

1人が参考にしています
2018-09-18
用途:
真鍮ブロックを使ったホビー用途  木工
対象商品:
56420716

本体はコンパクトでいいと思います。バイスの仕上げが荒く、組付け時に指を切りました(角が刃物のようだった)
ワークテーブル、バイスの仕上げは値段相応です。
モーターが小さく、トルクが低いので軽めの押し付けで少しずつ切削しないとダメですがホビー用途程度なら十分だと思いました。

有限会社永田商店 様2018-05-29
用途:
木工の穴あけ
対象商品:
56420716

小さいけれど性能よく簡単に使えました。
回転速度もよく、ブレも無くよっかたです。
少しストロークが短いのが残念でした。

ファイブ・テン 様2021-02-12
用途:
DIY用途+業務用として購入
対象商品:
56420716

念願のボール盤を購入した。ボール盤のちゃんとしたものは、頭がとても大きく、全体として10kg程度以上有るものとなる。このボール盤は卓上にそっと置いておいても邪魔にならない、片手で運べるかわいいものである。DIYでアルミ板の穴あけをするときに役立つと思い購入。ほか、業務で5mm厚アルミ板の穴あけ用途とした。しかし、、本ボール盤はチャックが10mmまでつかめるところ、9mmドリルで穴あけを行ったのだが、穴にドリルがかむまでの振動がすごかった。やはり懐の深さは一般用途のボール盤にはかなわないのであろう。5mmφ程度までなら問題なく穴あけが可能。2-3mmφの穴なら気持ちよくスイスイ進む。
留意点として、チャックの取り付けはユーザが行わなければならない。上記のように9mmドリルで振動を与えた暁には、チャックがぽろっと外れてしまう。誰かがレビューに書いていたが、逆さにしてゴムハンマーでこれでもかと30回くらい叩き込んだら落ちてくることはなくなった。説明書にない隠れた仕様である。
チャックを木槌でたたき込むにはコツが必要。スナップリングスパナという工具がないと、台座からモータを取り外せない。モータを取り外したら黒いカバーを外し、逆さにしてコンクリなどの上に置き、チャックをゴムハンマーでたたき込む。チャックの爪は全て収納してからたたかないと壊れる。大きな穴を開けるときは、2mmずつ径を増やして何回も開ける。厚板の場合は切削油を入れながら数mmずつ開けてゆく。この辺りは説明書にちゃんと書いてあるのでよく読むこと。
アルミの5mm厚板に穴を何個も開けたのだが、削りカスと切削油で部屋の中がとんでもないことになった。重い加工は専門業者に頼んだほうがよさそうだ。

4人が参考にしています
2017-12-11
用途:
ハトメの穴あけ用
対象商品:
56420716

ハトメの穴空けに使用、デバイスの調整も出来て金額的に良いですが、レバーを下げる事でスイッチONになれば言う事なし。

2017-11-29
用途:
プライベートの趣味
対象商品:
56420716

コンパクトで使い勝手がいい。音もうるさくないので夜中でも安心。

有限会社小林商会 様2017-11-02
用途:
刃物の柄取り付け。木工作業
対象商品:
56420716

穴は垂直に開けられましたが
スピードの割にトルク無く、木工の穴あけは煙がでる
遅くてよいのですが、もう少しトルクがほしい

1人が参考にしています
2020-07-19
用途:
垂直の穴をあけるために使用しています。
対象商品:
56420716

もう少し穴が深く開けられたら良かったです。
何分素人なので、穴の位置を決めるのに苦労しております。

2017-09-30
用途:
SUS部材の穴開け
対象商品:
56420716

回転が早くトルクが無いので、SUSの穴開けには部材が熱を持ってしまい全く使えません。 SUS以外や木材には何とか使えますが、ボール盤と言うよりは小型のハンドドリルに近い性能の物です。

1人が参考にしています
2017-07-13
用途:
模型製作の時の小径穴開けに使用
対象商品:
56420716

ドリルスピードの調整がVRで出来るのは良いのですが、最小スピードが速過ぎる様に思います。

2人が参考にしています