特殊ナットのレビュー

平均満足度 4.44 (9件のレビュー)
商品レビューを投稿する
特殊ナット ネグロス電工
ネグロス電工
1,098 / 税込 1,208
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
ONE 様2025-08-21
用途:
架台設置
対象商品:
57826237

とにかく早い!
注文して24時間もかかっていないので急ぎの時は本当に助かります!

DesignWorks0124 様2022-02-12
用途:
ルーフキャリアに。
対象商品:
57826221

メーカー純正品は高過ぎるので代用です。強度が必要無い使用方法なら問題ないです。

2021-09-11
用途:
ルーフラックの固定
対象商品:
57826255

TERZOのルーフラックは根角ボルトで固定する仕様だけど、ボルトは錆びるしラック本体がアルミのレールだから力加えるとくるくるなめて回ってしまうし、しまいに外せなくて大変苦労したので、違う方法で固定することを算段。
ボルトナットの関係を逆に設定。
根角ボルトの代わりにレールにコイツを挿入。
丁度いい長さのボルトで表から固定することにした。
長方形ナットという方法も勿論あるが、ステンレスのボルトナットで探してみたらこれになった。
実際取付はちょっと大変。
このナットはレールの中に乗っかってる感じで、ボルトをねじ込むのに裏側から体よく押さえることができずすごく入れにくいです。
でも、入ってしまえばバッチリ固定できました。
あとは耐久性がどうか、想定外の腐食が出ないかどうか様子見です。

1人が参考にしています
中電 様2021-05-29
用途:
ソーラーパネル取付作業
対象商品:
57826221

屋外で使っても錆の心配がいらない。ダクターチャンネルへの取付作業がやり易い。強度が結構ある。

2019-06-22
用途:
融雪槽の天板固定を固定するナット部分の代替として使用
対象商品:
57826221

特殊ナットが、天板を固定するコの字フレームの22mmnに入り、締付時にナットが
コの字フレームでロックされるので作業が非常に楽でした。
ナット部分のコの字フレーム厚は2.5mで、車庫前の融雪槽のため長年「20年」の使用でナット部分が摩耗したと思われます。
特殊ナットのおかげで自分で出来ました。

2019-08-17
用途:
工作用治具の製作用。
対象商品:
57826246

埋め込みレールのスライド用ナットに使用。中々合うものが見つからず本品をすり合わせて使いました。加工するのは大変ですがこれもまた楽し。

2021-06-27
用途:
ダクターチャンネルにソーラーパネル固定
対象商品:
57826221

まだ使用していません。この製品は図(商品のスケッチ)を見るとどう見ても長方形ですが届いた商品は平行四辺形です。これでも使用できると思いますがもう少し正確な情報提示をお願いしたい。

2019-01-31
用途:
ソーラーパネルの取り付け用に
対象商品:
57826237

ソーラーパネルを屋根に載せるため、ダクターチャンネルとともに購入しました。
このナットは外形図では長方形ですが、現物は平行四辺形の形状です。
取り付けには問題ありませんでしたが、この商品の外包にも長方形の外形図でした。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

2016-11-24
用途:
フライス・旋盤作業時の固定に、レールにはめておき、任意の位置で固定できる。
対象商品:
57826264

レールにはめることで位置を変えれるけど、回転しないので簡単に固定できる。
角型ナットより長辺が長いので安心して締めることができる

2人が参考にしています