ITハンガーのレビュー
アフターワン 様2024-09-15
- 用途:
- 壁に機器を取付
ボードアンカーと比べしっかり取り付けられるので良かったと思います。
株式会社ハウズ 様2024-01-03
- 用途:
- 壁面 壁付けテレビブラケットの取付時
- 対象商品:
- 57826937
ITWハンガーとてもいいです、ITハンガーだと下地の食い込みや割れが心配してましたがITWだと安心です。
ただITWハンガーはITハンガーより開口穴大きい穴を開けないと入らないので注意が必要です。
2022-05-15
- 用途:
- 液晶TVの壁固定
- 対象商品:
- 57826921
石膏ボードの中空の壁面への固定でしたが、しっかりと固定できました。
M8タイプでφ12mmの下穴が必要でした。
軸方向にあまり大きなトルクはかけられませんが、アーム本体が壁側にしっかり付いていれば
あとは下方向の加重なので問題ないかと。
2人が参考にしています
2022-06-25
- 用途:
- 工場の骨組みに壁掛け扇風機を固定する際に使用しました
- 対象商品:
- 57826894
使いやすいです。
ベース穴をボルト径と同じくらいまで小さくできたら尚いいです
1人が参考にしています
日本地下防水工業 様2019-11-22
- 用途:
- 車の部品取付け
- 対象商品:
- 57826876
ワンタッチネジで取り外しに。工具が要らないので非常に便利です
MonotaROからの回答
ご意見ありがとうございました
2018-12-25
- 用途:
- 自動車へのヒューエルリッド・カバーの取り付け
- 対象商品:
- 57826876
ドアスプリングの取付穴を使って取り付ける際に、裏側でボルト止めしようとするとトランクの内装を外す必要があるが、ITハンガーを使用すると表から差し込むだけで固定でき、作業時間が大幅に短縮できた。
1人が参考にしています