公団型流し台(Vタイプ)のレビュー

平均満足度 4.20 (15件のレビュー)
商品レビューを投稿する
公団型流し台(Vタイプ) ニッサンハロー
ニッサンハロー
34,980 / 税込 38,478
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
株式会社メディカルクリエイト 様2022-08-06
用途:
作業休息時
対象商品:
63425733

搬入するのに多少手こずりましたがサイズもピッタリで、衛生的に感じられます。購入して良かったです。

2019-09-02
用途:
賃貸物件に設置 今回は、2DKアパート用です
対象商品:
58169124

シンプルできれいです。
流し台の中の底板がべニアではなく、化粧板なので気に入ってます。
空き部屋の入れ替えの時、毎回購入してます。
定番商品として安心して注文できます。

1人が参考にしています
2020-12-25
用途:
アパートの流し台交換
対象商品:
58169194

探していた物が見つかりましたが到着まで予想以上の時間が掛かりました。

2018-01-11
用途:
賃貸案件のリフォーム時に使用
対象商品:
58169124

費用対効果の非常に高い製品であると感じています。排水用の孔の位置など細かい寸法が事前にわかればなお良し。

前田クリニック 様2019-03-05
用途:
事務所休憩室用
対象商品:
58169106

軽費で購入してリホーム代金を抑えられました。事務所で使用のキッチンなら十分な流し台です。

株式会社エーアイ 様2020-10-17
用途:
アパートの改修
対象商品:
58169115

30年前の公団流し台を交換しました。寸法が合いませんでした。日産はローさんのものが正しく、ニッサンはローさんの物が正しく過去のものが説明書と違っていました。今回はコーキングでごまかしました。

2017-01-11
用途:
アパート流し台交換
対象商品:
58169221

大変格安で助かります。ヴァリエーションによっては水栓用の穴を開ける手間も省けるので時短にもなります。ただ、こちらのメーカーに限らず、他のメーカーも今だに調理台の高さは80センチが主流なので、今の人の体格には低過ぎて、使いづらいです。85センチか90センチのタイプが早く主流になることを待ち望んでいるところです。一般的な身長の女性に聞いてみても高さ80センチは低すぎるという評価でした。私は、5センチ嵩上げするため、台輪スペーサーを自作して使用しています。メーカーさんには80センチは低いということに早く気づいていただきたいものです。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。

ハッピーハーモニィ 様2015-11-24
用途:
キッチン
対象商品:
58169106

この格安で ニコニコです。
汚れたらすぐ交換できるので 購入して良かったです。
取っ手部分も 見栄えもよくて ニコニコです。

2016-02-24
用途:
アパート経営
対象商品:
58169185

コストパホーマンスが最高に良い。

2019-12-24
用途:
シンクの交換
対象商品:
58169106

安くていいです。 ガス台と一体になっているので注意して下さい。 狭いとこは入らなくなります。分解はできません。

1人が参考にしています
2014-08-02
用途:
アパートのキッチンリフォームで使用
対象商品:
58169221

注文コード 58169221 品番 V55-140G について
水栓金具を取り付ける際の、穴が開いているのが良くて購入しました。
ホームセンターにあるものは、穴を開けるスペースすらないデザインでしたので、
価格は少しだけ高かったですけど、こちらに決めました。
ただ配送料が無料なので、実際のところホームセンターで買うよりも、
お買得のような気がします。
ネット販売のデメリットである「高い送料」をクリアーしている、
モノタロウは、すごいと思います。
そうそう、キャンペーンを利用すると10パーセント引きになるので、
その日を狙って購入することができたので、さらにお得感が増しました。
品物の質についてはホームセンターのものと変わりませんでした。

2人が参考にしています
2017-05-25
用途:
アパートのキッチン

見た目 価格も良いと思いますが、コンロを置く所のステンレス部分の強度が、弱いです。換気扇を、外そうと上に乗ったら、隅の方で歪みが出ました。手で押してもペコペコします。改善していただければ、文句なしです。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。

有限会社富屋 様2018-05-15
用途:
賃貸マンション
対象商品:
58169142

配送中の傷か立ち上がりの継ぎ部分がまがり叩いてのばさなければかべに
つかない  流し台のふちがすこしふぇこんでいる  ステンレスそのものがよわいのかな

1人が参考にしています
2017-03-20
用途:
貸家のキッチン
対象商品:
58169142

へたに直すより安いし部屋全体の印象が変わります。機能的にも充分です。

2015-10-09
用途:
歯科医院のバックでの作業
対象商品:
58169124

安かったので十分です、ダメになったらまた買います。