サーモユニット部のレビュー

平均満足度 4.69 (32件のレビュー)
商品レビューを投稿する
サーモユニット部 TOTO
TOTO
8,198 / 税込 9,018
32件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-11-26
用途:
混合栓の修理
対象商品:
58960255

浴室のシャワー付き混合栓の温度調整レバーからの水漏れ修理に使用しました。種類がいくつかあって少し迷いましたが、バッチリ水漏れも止まり、動きも大変スムーズになりました。クーボ利用でお安く購入できとても満足です。

2023-06-24
用途:
混合栓サーモユニット交換
対象商品:
58960255

モノタロウで取り扱いで価格も安く即注文、発送も早く大満足
やっぱり、急ぎ品はモノタロウだね!!

2022-02-25
用途:
混合カラン温度調整
対象商品:
58960307

6年程使った浴室混合カランの温度調整がし難くなって交換することに。交換は調整バルブさえ外せれば作業手順書が同封されているので、DIYは楽。
ただ、このサーモの位置は高温水に近いので、温度調整バルブが自然に変形している事があるので、よく見た方が良い。

2022-04-08
用途:
浴室シャワー水栓 長年(10年以上)使用し最近不具合(温度管理)なので交換修理DIY
対象商品:
58960307

使用中の部品をネットで確認 注文ました。届いた商品には、具体的な交換方法など図解入りの取説紙面が同梱包されていて、これなら何とかなると思いました。実際何とかなり元通りに復旧出来ました。

2022-02-26
用途:
劣化の為交換
対象商品:
58960264

説明書もあり止水栓止めてマイナスドライバーとプライヤーで交換!交換自体は簡単です!

2022-02-12
用途:
水漏れ
対象商品:
58960307

TOTOの純正部品ですので簡単に交換でき水漏れも止まりました

1人が参考にしています
2021-01-25
用途:
自宅の風呂場のシャワーの温度設定ができず温度が上がらない
対象商品:
58960264

取り付けはしっかりした説明書もあり
理解し易い説明書で作業し易かった
取り付け後正常になり満足しています。

1人が参考にしています
2021-01-25
用途:
風呂の水栓修理
対象商品:
58960255

風呂場で使用しているTOTO製の水栓のお湯の温度が不安定になったためサーモユニットを交換しました。説明書通りに作業を行い簡単に交換をすることができました。

2020-09-06
用途:
温度調整機能故障の補修
対象商品:
58960307

12年使用して温度調整が効かなくなりました、部品に説明書が付属しておりますので安心でした。水栓形状にもよりますが、カルキで固着していると思われますのでウォーターポンププライヤは必要です。

2020-08-11
用途:
シャワーのメンテナンス
対象商品:
58960255

シャワーからお湯が出なくなり、年数が経つとサーモユニットの故障が有るとの事で、こちらのユニットを交換しました。交換自体は、簡単で、お湯が出なくなった問題も解決いたしました。納期も早く翌々日には、手元に届き助かりました。

2020-07-14
用途:
水栓サーモスタッドの故障
対象商品:
58960307

商品は注文の翌日に届き、施工も説明書が入っていたので簡単に交換出来ました

2020-09-09
用途:
浴室の混合水栓のサーモユニット取替え
対象商品:
58960264

製品は問題有りませんでした。
湯温設定ダイヤル位置調整に苦労しました。
やり方は、説明書に書いてありましたので、助かりました。書いてないと分からない所でした。

2020-02-02
用途:
DIY
対象商品:
58960307

工具さえあれば誰でも取付けられます!
DIYにおすすめの商品です。

2020-02-12
用途:
totoの浴室混合栓の調子(冷暖の切り替え)が悪く取り換え。
対象商品:
58960307

取り換え説明書付きなので簡単に取り換えることができ問題なく元の正常な状態に戻りました。

2019-12-11
用途:
部品の交換
対象商品:
58960307

温度調整が出来ず困っていましたが特に問題なくスムーズに交換できました

2019-06-03
用途:
水もお湯もでない。
対象商品:
58960255

送られてきた部品と外した部品の形状が変わっていたので心配でしたが問題なく取り付けられました。おそらく改善された部品だったのでしょう。

1人が参考にしています
2019-05-26
用途:
浴室の水栓の修理で使用しました。
対象商品:
58960255

多少の工具は必要ですが、説明書があるので素人でも作業可能です。温度調整できるようになりました。

2019-04-12
用途:
お風呂の給水栓の交換ユニットとして購入しました。
対象商品:
58960307

10年程度使用すると交換が必要になるようですが、市販品に比べ大変安価に購入できて大変喜んでいます。現在交換して2年程度使用していますが、問題なく使用できています。

2022-04-09
用途:
浴室シャワー混合栓の経年劣化による温調不安定のため交換
対象商品:
58960307

交換作業は問題なかったが、交換後冷温ストッパーの効きが不良になった。混合栓自体の内側スラッジが原因か。このサーモユニット部自体は☆5つだが交換後の状態は☆2つ。

海士町役場 様2018-09-28
用途:
水洗の部品交換
対象商品:
58960264

浴室のシャワー水栓のお湯水の切替が出来なくなり、水栓レバーの脇からもぽたぽたと水が漏れるようになって、水栓交換か?と思って調べてこちらの商品にたどり着きました。
水栓ごと替えると何万もするけれど、左右両方のカートリッジをかえて、すべて解消しました。
安くすんでよかったです。