開閉ユニット部(TMJ40型用) TH5771のレビュー
- 用途:
- 開閉部が劣化により開閉不良になり交換
26年間使用し続けた水栓が、劣化によりレバーを回しても開閉せず、使用できなくなり急遽部品を注文しました。早々に出荷してくださり、すぐに付けかえて水栓が使用出来るように大変ありがたかったです。本当にありがとうございました。
- 用途:
- 開閉レバーの交換
- 対象商品:
- 58959871
開閉レバーがゆるくなっていたので、交換しました。TH577とYH5771の違いがよくわからなった。
- 用途:
- 蛇口のポタポタ修理
- 対象商品:
- 58959871
「TH577-3」が補修部品供給終了で困っていましたが、「TH5771」と互換性があり代替部品として使用できました。ノブのツマミの形が少し違うだけで問題なく使用できています。
- 用途:
- お風呂場
- 対象商品:
- 58959871
水道やさんに見積もり出したら本体取り替えと言われ¥35,000かかるといわれ部品注文しましたので部品があるか調べたらありましたので
注文しました十分の一の価格で交換できました
- 用途:
- 風呂場の混合水栓
- 対象商品:
- 58959871
今まで少しずつ水漏れしていたのですが、修理を頼むと高額の修理代がかかるので我慢していましたが、水漏れもしなくなり家族に感謝されています。ありがとうございました。
- 用途:
- シャワー水洗の水漏れ修理
- 対象商品:
- 58959871
「TMJ46C2V1」の サーモスタットシャワー水栓 台付型 の水漏れと、温度調整の不具合の修理のため、こちらの部品と合わせてして、『TH5761S 』を購入し交換し直りました。
「TH5771」は、他の商品と共通仕様ができるようにか?今回は、軸シャフトの延長部をはずして取り付けました。
- 用途:
- 浴室混合水栓の開閉ユニット取替え
商品は問題有りませんでした。
但し、取り替えの際に付属していない、部品の板バネが折れていたので、自作して何とか凌がました。
この部品もセットにして欲しいと思いました。
また、シャワー、蛇口の切り替え調整も方法が分からず、苦労しました。ピンのセンターのネジの調整でうまく行きました。取り替える方は参考にして下さい。
- 用途:
- シャワー水漏れ
- 対象商品:
- 58959871
説明書も入っていたので取り換え作業は順調にはかどりましたが交換ユニットを引っ張り出すのに苦労しました。新品ユニットはスムーズに使えてます。
- 用途:
- 自宅水栓の補修用。
- 対象商品:
- 58959871
配送が早く、価格も安く満足です。適合水栓の型番が具体的に記載されていたり(TMJ40型も型版が多数あるので)、部品展開図などが見れるようになっていると、なおよかったです(他社サイトで最終確認をしました。)